エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

お役立ち情報

需要家様の受電パターンとシステム構成

2024.04.24
セミナーアーカイブ

受電契約種類

受電契約種類は大まかに分けて上から低圧、高圧、特高と分かれており、受電の種類によりシステム構成が変わってきます。

システム構成パターン

システム構成のパターンを決定する際には、電力会社との契約が高圧か低圧か、蓄電池の導入の有無、さらにはバックアップ容量が100Vか200Vかといった点を考慮する必要があります。これらの要素によって、システム構成が変わります。

低圧受電

低圧受電の場合、一般的なパターンとしては、1需要家に対して1つの引込みを行うパターンや、単相と三相の2系統を引き込むパターンがあります。このような低圧受電は、原則として50kW未満の需要家向けで、動力用の電力を別途引き込んでいるような施設でよく見られます。

システム構成(低圧受電)

低圧受電への接続においては、パワコン(パワーコンディショナー)とゲートウェイボックスの設置が一般的です。パワコンと主幹電流センサを直接接続することで消費電力を計測し、内蔵されたコントローラー機能によって負荷追従を行い、系統に逆潮流することなく発電を行います。

また、パワコンをゲートウェイボックス内のゲートウェイと接続することで発電データをクラウドにアップロードでき、さらに主幹用電流センサや電力量計をゲートウェイに接続することで消費データをアップロードすることが可能です。これにより、お手持ちの端末で発電状況や消費データを確認することができます。

専用保護継電器からのデータもゲートウェイを介してクラウドに送信する仕組みがあり、こちらもデータ確認が可能です。

高圧受電

高圧受電の場合は、通常、三相の1系統を引き込み、キュービクルで三相電力を各トランスを使用して単相および三相の電力に変換する形になります。

システム構成(高圧受電)

高圧受電への接続においては、パワコン、ゲートウェイボックス、専用保護継電器の設置が必要となります。パワコンと専用保護継電器を接続することで消費電力を計測し、内蔵されたコントローラー機能によって負荷追従を行い、系統に逆潮流することなく発電すると共にOVGRとRPRの信号を受けることが出来ます。

高圧余剰システム構成【高圧受電専用保護継電器と同じ構成】

また同様のシステム構成を採用し、3つのユニットの設定を変更するだけで先程と同じ構成で高圧の余剰にも対応することが出来ます。これにより、設計の共通化が図られ、システム選定にかかる工数や在庫機種の削減に寄与します。専用保護継電器のRPR機能とパワコンの自家消費設定をそれぞれOFFにすることで高圧受電での余剰売電での運用を行うことが可能となります。詳細についてはお問い合わせください。

システム構成(高圧受電+単機能蓄電システム)

システム構成パターンにおいて蓄電システムを接続した構成では、単機能蓄電システムのパターンを採用しています。この構成では、これまでのシステムに加えて専用保護継電器と蓄電システムのパワコンを接続し、蓄電システムのパワコンから単相部の電力を読み取るために主幹電流センサを接続します。

平時には、PVシステムが電灯負荷で消費され、さらに発電が余った場合には蓄電用主幹電流センサが検知し、蓄電池に再生可能エネルギーが充電されます。さらに、蓄電池が満充電になった後でも発電量が余る場合は、その電力が動力負荷で消費されます。

非常時には、特定の負荷に対して100V、2kVAの放電が可能となります。

システム構成(高圧受電+全負荷蓄電システム)

蓄電システムが全負荷に対応した構成では、平時にはPVユニットおよびPVシステムから蓄電システムへの充電を行います。

非常時には、マルチ蓄電パワコンと接続モジュールの分だけ充電を行います。さらに、200V、40kVAまでの電力を全負荷分電盤を通して放電することが可能です。

システム構成(高圧受電+三相PCSあり)

当社の単相システムの上限が66kWまでであるため、より大きい容量のPVシステムを搭載する場合には、他社製の三相パワコンを追加する構成を検討することができます。

システム構成(高圧受電+V2Hあり)

BCP(事業継続計画)対策としてよくお問い合わせいただく構成について、V2Hを加えた構成を作成しました。ただし、注意点として、当社ではV2Hとの併設動作確認は行っておりません。そのため、併設時の動作を保証するものではなく、動作確認を十分に行い、設計の参考としてご紹介しております。

設置した際には、汎用型のパワコンを追加し、専用保護継電器、V2Hと接続します。非常時には、PVシステム、EVからV2Hを通して電灯負荷へ電力を供給します。

最後までお読み頂きありがとうございます。さらに当社の自家消費サービスについて知りたい方のために、サービス資料をご準備しております。以下からダウンロード可能ですので、ぜひご覧ください。