エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマホアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
お役立ちコンテンツ

太陽光パネルの交換費用を解説|タイミング、保証のポイント、各種手続きまで分かる

2025.07.01
お役立ち情報

太陽光パネルは、長期間の使用により徐々に発電効率が低下していきます。このため、適切なタイミングでのメンテナンスや交換が求められます。特に、性能の劣化状況を見極め、必要な時期に確実に交換することが重要です。本記事では、太陽光パネルの交換費用を中心に、交換に伴う手続きや保証内容の確認ポイントまで、わかりやすく解説します。

FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える

目次

太陽光パネルを交換するタイミング

太陽光パネルを交換する適切なタイミングについて理解するには、まずその耐用年数に関する制度と実際の使用状況を押さえることが大切です。税制上、産業用として設置された太陽光パネルの法定耐用年数は17年と定められており、これは『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』の別表第二「31 電気業用設備」に基づき、減価償却費の計算の基準となります。

出典)別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)

一方で、実際の太陽光パネルの耐用年数、いわゆる寿命は一般的に20〜30年とされており、法定耐用年数を超えても発電自体は可能です。しかし、交換を検討する時期は、単に年数に基づくものだけでなく、太陽光パネルの状態や性能にも左右されます。たとえば、台風や集中豪雨、地震といった自然災害により太陽光パネルが損傷した場合には、飛散や感電といった安全面のリスクがあるため、迅速な交換が求められます。

また、長年の使用により発電効率が徐々に低下してくるため、それが顕著になってきた段階も交換の目安と言えるでしょう。このように、自然災害による破損や経年による性能劣化が確認されたときこそが、太陽光パネルの交換に適したタイミングといえます。

発電モニターで日々の発電量をチェック

太陽光パネルの交換時期を正しく判断するには、日々の発電量を継続的に確認することが重要です。発電モニターやモニタリングサイトを活用して、発電量の推移をチェックしましょう。数値に異常が見られた場合は、早期のメンテナンス対応を行うことで、長期的なコストを抑えることが可能です。また、アラート機能を設定すれば、異常発生時にすぐ把握でき、迅速な対応が可能になります。

なお、天候による変化で一時的に発電量が下がることもあるため、すぐにパネル故障と判断するのは避けましょう。特に連日晴天が続いたにもかかわらず発電量が低下している場合は、故障の可能性が高いため注意が必要です。発電量の変化を日頃から観察することが、適切な交換時期の見極めにつながります。

パワーコンディショナーの定期チェックも重要

太陽光発電システムを効果的に運用するには、日々の発電量を発電モニターで確認することが重要です。発電量の変動に早く気づけば、異常の兆候にも素早く対応できます。特に注意すべきはパワーコンディショナー(パワコン)です。パワコンは直流電流を交流電流に変換する重要な装置で、寿命は約10~15年とされています。太陽光パネルより先に劣化しやすく、性能が落ちると電力ロスが発生します。放置すれば発電効率が低下し、最悪の場合は発電が止まる恐れもあります。そのため、太陽光パネルとともに、パワコンも定期的なチェックと適切な交換が必要です。導入後の維持管理を怠らず、安定した運用を目指しましょう。

定期的に点検依頼する

太陽光パネルの効率的な運用には、定期的なメンテナンスが欠かせません。これにより、長期間にわたり安定した発電が可能となります。一般的には年1〜2回の頻度で清掃や点検を行うことが推奨されており、太陽光パネル表面の汚れを除去することで、発電効率の低下を防げます。また、点検時には太陽光パネルの外観も確認し、ひび割れや変色といった劣化の兆候がないかチェックすることが重要です。こうした異常が見つかった場合には、早めの交換を検討することが望ましいでしょう。

点検やモニタリングについては、専門業者に定期的な管理を委託するという選択肢もあります。一定の月額費用は発生しますが、遠隔での監視体制により、異常時のアラート通知や迅速な対応が可能です。さらに、草刈りや太陽光パネル清掃を含むメンテナンス作業全般も業者が代行するため、管理負担の軽減につながります。安定した発電を長期的に持続させるためには、これらの定期点検を欠かさず実施することが何よりも重要です。

災害発生時の早急なメンテナンス

太陽光パネルは、台風や大雪、地震などの災害によって損傷を受ける可能性があります。強風で太陽光パネルが飛散したり、積雪の重みで壊れた事例も少なくありません。災害が発生した際は、被害の有無に関係なく、速やかに点検とメンテナンスを行うことが重要です。外見上は無傷に見えても、内部に異常が生じている可能性があるため、専門業者による詳しい点検が必要となります。

損傷が軽微でも、一部交換だけで済まない場合もあり、システム全体の安全性と効率を考慮する必要があります。日頃から災害に備えた対策を進めるとともに、非常時に迅速な対応ができる体制づくりが重要です。

緩慢な劣化は発電所解析で判断する

太陽光パネルは、使用年数の経過に伴って劣化が進行します。ただし、そのスピードは急激ではなく、多くの場合は比較的緩やかです。このようなゆるやかな性能低下は、発電モニターの数値確認や目視点検だけでは把握しづらいのが現状です。そこで、有効な手段として注目されているのが「発電所解析」です。この手法では、専用の機器を使って太陽光パネル単位で性能を詳しく分析します。これにより、劣化の程度を正確に特定することができ、設備交換の最適なタイミングを見極められます。

発電所解析を継続的な保守の一環として取り入れることで、不具合の早期発見が可能となり、トラブルの未然防止に繋がります。さらに、解析によって得られたデータは将来的な交換計画にも活用でき、不要なコストの発生も抑制できます。

太陽光パネルの交換にかかる費用

太陽光パネルの交換費用は、メーカーやシステムの出力規模、施工を担う業者によって差が生じます。目安となる指標としては、太陽光発電システムを新設する際のkW単価が参考になります。2024年度の経済産業省の資料によれば、地上設置型の産業用システム(10kW以上50kW未満)においては、1kWあたりの相場価格は約17.8万円とされています。

出典元)令和5年度以降の調達価格等に関する 意見 令和5年2月8日(水) 調達価格等算定委員会

この金額には太陽光パネル単体の価格だけでなく、システム全体の構築コストが含まれています。ただし、交換時の費用感を把握する上でも有用な指標といえます。たとえば10kWのシステムであれば、約178万円が必要となる計算です。また、近年では技術の進歩と価格競争の影響により、FIT制度(固定価格買取制度)の開始当初と比較すると減少傾向にあります。

ただし、実際の費用は太陽光パネルの性能や保証条件、設置環境、施工費用の違いによって変動します。そのため、費用を正確に見積もるには、複数の施工業者から見積もりを取り、確認して下さい。価格が変動する要因や、見積もり時、施工時に押さえておきたいポイントについて、より詳しく解説します。

太陽光パネルの種類や設置方法による違い

太陽光パネルの交換費用は、多くの要因で変動します。主な要因は、太陽光パネルの種類、設置方法、そして設置する太陽光パネルの枚数です。
まず、太陽光パネルの種類についてです。一般的に、単結晶シリコンパネル(モノクリスタル)は高効率であるため、多結晶シリコンパネル(ポリクリスタル)よりも価格が高くなります。また、高出力の太陽光パネルを選ぶと発電量は増えますが、初期費用はさらに上がります。

設置方法も費用に大きく影響します。屋根への設置は、地面設置よりも部材費や工事費が低くなる傾向があります。ただし、屋根の形や強度によっては特殊な施工が必要となり、その結果費用が上昇する場合もあります。さらに、設置する太陽光パネルの枚数が増えると当然ながら総費用は高くなりますが、まとめて設置することで1枚あたりの単価が下がるメリットもあります。そのため、長期的な発電効率やコスト効率を考慮することが重要です。

こうした各要素を全体的に見極め、事前に適切な計画と見積もりを行うことが、費用を最適に管理した太陽光パネルの交換には欠かせない条件となります。

工事費込みで比較する

太陽光パネル本体の価格だけでなく工事費も含めた費用全体で判断することが重要です。工事費は設置場所や施工の難易度により異なります。特に屋根への設置では足場を組む必要があり、その費用が数十万円になることもあります。また、既存パネルの撤去費用も発生し、これは設置枚数や場所によって変動します。さらに、パワコンや配線の交換が必要な場合は追加費用がかかります。

工事費は業者ごとに異なるため、複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく施工の質や保証内容にも注意を払うことが、後悔しない選択につながります。

補助金や助成制度を活用する

太陽光パネルの交換には高額な費用がかかりますが、補助金や助成制度を活用することができれば負担を大きく軽減できます。国や自治体は、太陽光発電システムの導入や交換に対して各種補助金を用意している場合があります。たとえば、環境省が実施している「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」は、環境性能の高いシステムに補助金を交付しています。

また、各自治体が独自に設けている補助制度も存在しており、その内容や金額は地域によって異なります。そのため、事業を展開するエリアの制度内容を事前に調査しておくことが重要です。加えて、一部の金融機関では、太陽光発電システムの入れ替えや新規導入に際し、低金利の融資を提供している場合もあります。初期投資の負担が大きい企業にとって、有効な選択肢となり得るでしょう。

補助金や助成制度、融資などの制度を活用する際には、それぞれの適用条件や申請手続きについて事前にしっかりと確認し、必要書類を揃えて準備を進めることが重要です。このような取り組みにより、導入・更新時の初期投資を抑え、経済的メリットを最大化することが可能となります。費用負担を少しでも軽減したいと考える企業にとっては、活用可能な支援制度を積極的に検討することが求められます。

FIT中期〜終盤に差し掛かる発電所オーナーにとっては、太陽光パネルの交換だけでなく、事業の継承や収支バランスの再検討など、今後取り組むべき課題が一層増えてきます。こうした課題を整理し、これからの選択肢について『FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える』で解説しております。

太陽光パネルの保証期間について

一般の家電製品が通常1年間の保証であるのに対し、太陽光パネルでは多くのメーカーが最低10年以上の保証を提供しており、使用期間を考慮した長期的なサポート体制が整えられています。太陽光パネルの保証には主に4つの種類があります。製品保証(機器保証)、周辺機器保証(システム保証)、出力保証、そして自然災害補償の4つです。それぞれの保証内容と期間は異なるため、購入時には個別に確認することが大切です。

中でも、多くの利用者が特に関心を寄せる出力保証(発電保証)は、少なくとも20年以上の期間が設定されていることが一般的であり、製品保証についても10年以上のケースが多く見られます。こうした長期保証が採用されている背景には、太陽光パネルの寿命が10~20年に及ぶという前提があり、長期間にわたる安心感を提供する狙いがあります。さらに、10年以上の保証が補助金支給の条件となっているケースもあり、補助金の獲得という面でも、長期保証の有無は極めて重要です。それぞれの保証について詳しく解説します。

製品保証(機器保証)

太陽光パネルの製品保証は、家電製品と同様に、製造段階での不具合が対象となります。不具合が確認された場合には、修理もしくは交換の対応が受けられます。保証の範囲としては、太陽光パネル単体に対する保証に加え、パワコンや架台といった周辺機器を含むシステム保証を用意している場合もあります。

なお、システム保証の場合は、こうした関連機器全体が対象となります。一方で、自然災害や誤使用、故意による破損などは保証対象外とされています。ただし、一部のメーカーでは、地震や台風といった自然災害に対応した災害保証を、標準で提供しているケースもあります。

周辺機器保証(システム保証)

50kW未満の太陽光発電システムにおいては、太陽光パネルやパワコン、架台などを含む周辺機器全体を対象としたシステム保証が用意されています。ただし、この保証を利用するには、すべての機器を同一メーカーで揃えることが前提となります。保証の内容はメーカーごとに異なり、自然災害に関する補償範囲にも差があります。

出力保証(発電保証)

太陽光パネルにおける「出力保証(発電保証)」とは、一定期間内に発電性能が規定値を下回った場合、メーカーが無償で修理や交換を行う保証制度を指します。太陽光パネルは長期間にわたって安定した電力を生み出すことが期待されますが、実際には年々発電効率が低下するのが一般的です。効率低下はメンテナンスによってある程度抑えることが可能ですが、経年劣化そのものを完全に防ぐことはできません。

そのため、発電量を見積もる際には効率低下も加味したシミュレーションが行われます。こうした前提のもと、メーカーは公称最大出力の一定割合を出力保証として設定しています。多くの場合、これは80%とされています。たとえば、ある国内メーカーでは、1~10年目は下限値を90%、11~20年目は下限値を80%と定めており、長期にわたる信頼性を確保するための基準となっています。

自然災害補償

太陽光パネルは屋外に設置されるため、台風や大雪、落雷などによる自然災害の影響を受けやすい製品です。また、ケーブルの劣化や電気系統のショートから火災が発生するリスクもあります。近年では異常気象の頻発により、台風や豪雨、豪雪による被害の事例が増加しています。こうした状況下では、自然災害や火災に対する補償が重要となります。一部のメーカーでは火災や台風、落雷、洪水などによる損害を補償しています。

中でも京セラ株式会社は、住宅用太陽光発電システムに対して10年間の無償補償と、15年間の有償補償を提供しています。ただし、無償で自然災害補償を行うメーカーはごく一部に限られます。他のメーカーでも補償プランがある場合があるため、導入前に販売店やメーカーに詳細を確認することが重要です。

住宅用の場合は火災保険が適用できる場合もあり

太陽光パネルは建物の一部とされ、火災保険で補償される場合があります。自然災害補償の確認は重要です。既に保険加入済みの場合は、保険会社に相談することをお勧めします。

太陽光パネル(設備)の故障は早めに修理すべき理由

太陽光パネル(設備)の故障を放置すると、発電効率の低下を招く恐れがあります。安定した稼働を維持するためにも、早めの修理が重要になってきます。その理由について詳しく解説します。

発電量の回復が見込める

太陽光パネルに故障が生じると、発電量が減少し、それに伴って収入も低下します。特に収入が突然落ち込んだ場合には、設備の不具合を疑い、速やかにO&M業者(メンテナンス業者)へ連絡する必要があります。発電効率の維持には、定期的な点検とメンテナンスが不可欠であり、トラブルの早期発見にもつながります。なお、故障を放置したまま運転を続けると、損失が拡大し、経済的な影響も大きくなるため、可能な限り早期の対応が求められます。

事故やトラブルを未然に防ぐ

太陽光パネルが故障したまま放置されると、火災や漏電といったリスクが高まる可能性があります。送電ケーブルが破損し電線が露出した結果、枯葉に引火するという事故も報告されています。また、台風による強風によって太陽光パネルが倒れ、それが発火につながったケースも確認されています。このようなリスクを回避するためには、定期的なメンテナンスを行い、異常を早期に発見することで、安全な発電環境を長期にわたり維持していくことが求められます。

将来的な売却が難しくなるリスク

太陽光パネルに異常が発生した場合は、できる限り早期に修理を行うことが重要です。初期段階で対応すれば、修理費用を抑えることができる一方、対応が遅れることで故障が進行し、結果として高額な費用が発生するリスクがあります。また、定期的にメンテナンスを実施することで発電効率を維持でき、設備の資産価値を保つことにもつながります。加えて、発電実績や点検記録などの管理を徹底し、稼働状況が証明できる状態にしておけば、将来的に売却を検討する際にも手続きを円滑に進めやすくなります。

太陽光発電の売却前に太陽光パネルを交換するメリット

太陽光発電設備を売却する直前に、わざわざ太陽光パネルを新品へ交換することは「無駄な出費なのでは?」と感じるオーナーは少なくありません。確かに、自社で発電を続けるわけでもない設備に追加投資をするのは合理的とは思えないかもしれません。しかし、売却前に太陽光パネルを交換しておくことには多くのメリットが存在します。その理由について詳しく解説します。

売却額が増加する可能性

太陽光発電設備の売却を検討する際には、発電量が設備の出力に対して極端に低いと、異常と見なされ、査定額が大きく下がる可能性があります。こうした状況を避けるためには、事前に太陽光パネルを交換し、数ヶ月から1年程度にわたり発電量を継続的に記録しておくことが有効です。このようにして正常な稼働実績を提示できれば、売却価格の上昇が期待でき、場合によってはメンテナンスにかかった費用を上回る収益につながる可能性もあります。

買い手を見つけやすくなる

太陽光発電設備を売却する前に太陽光パネルを交換することで、発電量の改善が期待できます。発電量は、購入を検討する側にとって重要な判断材料となります。発電効率が高い状態であれば、設備不良と誤解される可能性が低くなり、買い手も見つけやすくなります。加えて、適切にメンテナンスされた設備は信頼性が高く、購入意欲にも良い影響を与えます。

太陽光パネルの交換に伴う各種手続き

太陽光パネルの交換を行う際は、発電システムの変更と見なされるため、各種の手続きが必要です。特に電力会社への届け出や、自治体に対する申請は重要です。これらを怠ると、売電の停止や補助金の返還といったリスクが生じる可能性があります。交換を検討する段階で、必要な手続きを必ず確認して、計画的に対応しましょう。不安がある場合は、専門家や販売店へ相談することをおすすめします。

電力会社への連絡

太陽光パネルを交換する際には、必ず事前に電力会社への連絡が必要となります。これは、太陽光パネルの発電容量やパワコンによって契約内容が変更される可能性があるためです。場合によっては、再生可能エネルギー特別措置法に基づく区分の変更が求められるケースも含まれます。

特に、既存の契約に影響が及ぶと認められる場合、電力会社への連絡を怠ることで契約違反と見なされるリスクが生じます。そのため、交換の前には確実に電力会社へ連絡を取り、正確な手続きを進めてください。

自治体への申請

太陽光パネルを交換する際は、自治体への届け出が必要となるケースがあります。たとえば、補助金の交付を受けていたり、固定資産税の軽減措置を利用している場合には、システム変更に関する届け出が条例により義務付けられていることがあります。手続きを怠った場合、補助金の返還を求められたり、税の優遇が取り消される可能性もあるほか、条例違反と判断される恐れもあります。そのため、交換を検討する段階から、自治体の担当部署に確認を行い、必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。

まとめ

太陽光パネルの交換は、発電効率を維持し、安全性を確保するうえで欠かせない作業となります。費用は設置の規模や使用する太陽光パネルの種類、施工を依頼する業者によって大きく異なります。目安としては、太陽光発電システムを新設する際のkW単価が参考になります。例えば、2024年度の地上設置型の産業用システム(10kW以上50kW未満)においては、1kWあたりの相場価格は約17.8万円とされています。これが交換費用の目安にもなってきます。

交換を検討する際には、太陽光パネル本体に加え、パワコンなど周辺機器を含む総額での見積もりを取得することが重要です。工事費も含めた全体の費用を複数業者から比較することで、適正な価格水準を把握することができます。なお、各種の補助金や助成制度を活用することで、初期の費用負担を軽減することが可能です。国や自治体が提供する制度は事前に確認し、積極的に利用していきましょう。

発電量の著しい低下や自然災害による損傷が確認された場合には、迅速な交換対応が必要となります。適切なタイミングで確実に交換を行い、日常的な維持管理を徹底することで、発電設備の安定稼働と長期的なコスト削減に繋がります。

交換をきっかけに、太陽光発電全体の収支計画を見直すことも有益です。より深く理解を深めたい方は、ホワイトペーパー「FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える」をダウンロードしてご一読ください。オムロン ソーシアルソリューションズが提供する資料では、FIT制度の終了を見据えた収支計画の見直しや、機器の更新や廃棄、さらには事業承継に役立つ情報を提供しています。今後の太陽光発電をより安心で有利に運用するための具体的なヒントが満載です。

FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える

監修オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社エネルギーソリューション事業本部〈お役立ちコラム編集部〉

当編集部は、パワコンメーカーとして30年以上にわたり開発・製造・販売に携わってきたオムロンの経験をベースに、太陽光発電所オーナーの皆さまへ有意義な情報をタイムリーにお届けするための専門チームです。
特に低圧太陽光発電所に精通するメンバーで構成され、現場で寄せられるご相談や、定額貸出サービス「POWER CONTINUE」を通じて全国の発電所オーナー様と向き合うなかで蓄積した知見をもとに記事を制作しています。
2024年のコラム掲載開始から、パワコンの基礎知識や交換、出力制御、FIT終了後の運用まで、幅広いテーマで発信を続けています。