エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
お役立ちコンテンツ

太陽光パネルの廃棄費用はいくら?住宅用、産業用の違いから、安く抑える工夫、業者選びまで

2025.07.01
お役立ち情報

太陽光パネルは一般的に20〜30年の寿命があるとされています。寿命を迎えたり故障した場合、適切な廃棄が必要になります。しかし、大型でゴミ分類も複雑なため、処分方法に戸惑う方も多いでしょう。本記事では、住宅用と産業用の違いを踏まえ、廃棄費用の目安やコストを抑える工夫、信頼できる業者選びのポイントまで詳しく解説します。

FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える

目次

太陽光パネルの廃棄方法

太陽光パネルは使用後、産業廃棄物として専門の処分業者に依頼する必要があります。廃棄の手順としては、まず処分業者に連絡を取り、現地の詳細調査と廃棄費用の見積もりを受けます。次に、太陽光パネル本体を安全に解体・撤去し、各部材を分解や溶解といった方法で適切に処分します。

個人での対応には高所作業や重量物の取り扱い、さらには感電のリスクも伴うため、安全性の観点からも推奨されません。一方、専門業者に依頼すれば、技術的にも安全に廃棄が進められます。費用は発生しますが、安全を優先するうえで必要なコストといえるでしょう。

太陽光パネルの廃棄費用(目安)

太陽光パネルの廃棄費用は、産業用と住宅用で異なります。それぞれのケースに分けて紹介します。

産業用の太陽光パネルの廃棄費用

産業用の太陽光パネルを廃棄する際には、一定の処分費用が発生します。ただし、その金額はシステム容量や設置場所の環境、地域、さらに業者によっても異なるため、これからお伝えする金額はあくまでも目安としてご理解ください。資源エネルギー庁の資料「太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度に関する詳細検討」では、産業用太陽光パネルの処分費用は「kWあたり0.57万円」と試算されています。例えば、50kWの設備であれば廃棄費用は28.5万円になります。

さらに、設備全体を撤去する場合は、基礎のタイプに応じて追加の撤去費用が必要です。スクリュー基礎なら1.0万円/kW、コンクリート基礎であれば1.4万円/kW程度が相場です。50kWの設備で試算すると、スクリュー基礎では50万円、コンクリート基礎では70万円の撤去費用がかかります。これに太陽光パネルの廃棄費用を加えると、総費用は約80万〜100万円となります。

出典)太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを 担保する制度に関する詳細検討②

このように高額な費用が想定されることから、事前に費用を積み立てておくことが重要です。実際、2018年4月以降、発電事業者には廃棄費用などの積み立てが義務付けられており、適切な管理とルールの遵守が求められています。安全かつ計画的な運用のためにも、廃棄時を見据えた準備が必要です。

住宅用の太陽光パネルの廃棄費用

住宅用の太陽光パネルを廃棄する際の費用もさまざまな要因で変動します。システム容量や設置場所、地域、依頼する業者によって異なるため、これからお伝えする金額はあくまで目安としてご理解ください。5kW程度(モジュール25枚)の太陽光発電設備では、取り外し費用は約30万円が一般的です。この費用には足場の設置費や作業員の人件費も含まれています。

続いて、太陽光パネルの廃棄と運搬費用も見ていきましょう。処分費用の目安は約3万円(モジュール25枚、1枚あたり1,200円)、運搬費としてはおおよそ2〜3万円が必要です。合計すると、廃棄・運搬費は約5〜6万円となります。取り外しから廃棄までを合わせると、合計で約40万円が妥当な相場といえるでしょう。

さらに、架台は屋根に残るため、場合によっては屋根材の一部補修や全面補修が必要になることもあります。ただし、架台の種類によっては外観を気にしなければそのまま残しても問題ないケースもあるため、屋根の状態や今後の費用を総合的に考慮して判断することが求められます。

廃棄費用に影響を与える要因

太陽光パネルの廃棄費用は、その状態や処分方法で大きく異なります。劣化が進んでいる場合、分解や処理が難しくなり、費用が上昇します。また、素材の構成も重要です。希少金属が含まれていればリサイクル価値があり、逆に処分単価を抑えられる可能性があります。一方で、鉛やカドミウムといった有害物質を多く含む太陽光パネルは特別な処理が必要となり、コストが追加でかかります。

処分を委託する業者の規模も影響します。大手業者は処理設備が整っており、効率的な分別が可能です。その結果、単価を抑える傾向があります。対して小規模業者は、きめ細かな対応が期待できますが、処理単価が高くなる傾向があります。業者間の価格差もあるため、複数社から見積もりを取ることが賢明です。

将来の廃棄費用は今より高くなる?今後の見通し

将来の廃棄費用は、現在よりも高くなる可能性が高いとされています。特に短期的には、処理に関するコストが上昇傾向にあり、企業にとって大きな課題となります。太陽光パネルの製造量が増える中、その寿命を迎える製品も多くなり、廃棄量も比例して増加します。それに対して廃棄物処理施設の整備が追いつかず、受け入れ能力不足が懸念されています。また、環境規制は年々厳しくなっており、適正な処理には高いコストがかかります。

一方でリサイクル技術は進化を続けており、中長期的にはこの技術の発展がコストの安定に寄与する可能性があります。特に中期においては、処理技術の向上により費用上昇は緩やかになる見通しです。さらに、長期的にはリサイクルの効率化が進めば全体的な廃棄費用の低減も期待されています。企業としては、廃棄のタイミングを見極めるために最新情報の把握と太陽光パネルの劣化状況などの定期チェックが重要です。

太陽光パネルの寿命と廃棄するタイミングの判断基準

太陽光パネルの寿命は、一般的に20〜30年とされています。しかし、具体的な寿命は設置場所や管理状況により変わります。紫外線による劣化、急激な温度変化、湿気、沿岸部では塩害などが寿命に大きく影響します。これらの要因により、発電効率が徐々に低下します。

廃棄時期の判断には、発電効率と外観の状態が重要な指標となります。発電効率が設置時よりも25%以上低下し75%を下回った場合は、太陽光パネルの性能低下が進んでいると考えられます。また、表面の変色やひび割れ、防水シールの劣化、フレームの腐食や変形も、廃棄や交換を検討する要因となります。

廃棄時期は、環境への影響と運用コストのバランスを見ながら判断する必要があります。早すぎる交換は資源の無駄につながり、逆に遅すぎると電気代削減のメリットが失われます。状況に応じて、専門業者に診断を依頼することで、より適切な対応が可能になります。

太陽光パネルの廃棄は、単なる「処分」ではなく、発電事業全体の見直しにつながる重要な局面です。

特に、FIT中期〜終盤に差し掛かる発電所オーナーの方にとっては、機器の更新や事業の継承、収支バランスの再検討など、対応すべき課題が一層増えてきます。こうした課題を整理し、これからの選択肢について『FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える』で解説しております。

廃棄する際の注意点

太陽光パネルを廃棄する際の注意点について、これから詳しく解説します。

有害物質を含む可能性への対応

廃棄物の処理にあたっては、まず有害物質が含まれているかどうかの確認が重要となります。処理方法が適切でない場合、環境や人々の健康に対するリスクが高まるためです。そのため、廃棄物の性質を正確に把握し、関連法令を遵守したうえでの対応が求められます。特に、有害物質が含まれている可能性があるケースでは、より慎重な対応が必要になります。

各自治体が定めるガイドラインを確認して、必要に応じて専門の処理業者に依頼しましょう。処理に迷う場合には、必要に応じて専門家のアドバイスを受け、リスクを最小限に抑える対応策を講じるのが賢明です。こうした適切なサポートを積極的に活用し、安全かつ確実な廃棄を実現しましょう。

信頼できる許可業者の選定

太陽光パネルの廃棄には、専門的な処理技術と工程管理が求められます。このため、収集運搬や処理の許可を有し、解体やリサイクルの方法を明確に説明できる信頼性の高い業者を選定することが欠かせません。不適切な業者への依頼は、不法投棄による環境リスクだけでなく、法的責任を問われる可能性も伴います。認可番号やリサイクル率の提示といった情報開示の有無を確認し、透明性のある業者を慎重に見極めることが求められます。

自然災害時の注意喚起

自然災害によって破損した太陽光パネルを廃棄する際には、感電事故や有害物質の漏洩といったリスクへの配慮が求められます。不適切な処理は、さらなる二次災害を引き起こす可能性もあります。そのため、関係者や近隣住民に対して速やかに情報を共有し、注意喚起を行うことが重要です。また、周囲の事業者にも積極的に呼びかけ、安全な対応の徹底を図るべきです。

廃棄費用を抑えるための工夫

太陽光パネルの廃棄費用を抑えるための工夫について、詳しく解説していきます。

リサイクル・リユースの活用

太陽光パネルの廃棄費用を抑える手段としては、リサイクルやリユースの活用が挙げられます。現時点では、中古パネルの買取を行う業者やリサイクル業者が数多く存在しており、これらと連携することで、廃棄にかかる費用の削減が期待できます。また、太陽光パネルの使用年数や状態によっては、再利用先を見つけることで費用をさらに抑えることが可能です。

需要としては、小規模な発電用途や教育用途が中心であり、マッチングサイトや地域のコミュニティサイトを利用することで、適切な譲渡先と出会える可能性があります。加えて、リサイクル業者と直接交渉することで中間マージンを省き、さらなるコスト削減に繋げることもできます。処分にあたっては、複数業者からの見積もりを比較検討するプロセスも不可欠です。

一部の自治体では回収プログラムを実施しており、これを活用することで追加の費用負担を抑えられる場合もあります。環境省もリサイクルやリユースを推進しており、専門業者への相談を通じて、適切な処分方法を見つけることができます。状態が良好な太陽光パネルであれば、再販も視野に入る選択肢となります。

補助金制度の利用

条件によっては、補助金制度を利用できることもあります。国や地方自治体が支援を行っており、地域ごとに制度内容が異なります。補助金を受けるには、自治体の公式サイトや窓口で詳細を確認し、申請書類を整えましょう。必要書類には補助金申請書、設置証明書、見積書、撤去作業の写真などがあります。なお、予算に限りがあるため、年度初めなど早めの申請を心がけることが重要です。

寿命の長い太陽光パネルを選ぶ

太陽光パネルの寿命は、製品の品質や性能によって大きく左右されます。寿命の長い太陽光パネルを選択することで、実際の廃棄回数は同じ1回であっても、その使用期間が長くなるため、年間など一定期間内での廃棄回数や排出される廃棄物の量を抑えることができます。廃棄費用も抑えられていると言えるでしょう。

寿命を見極めるには、太陽光パネルの種類に着目しましょう。主に結晶系と薄膜系の2種類があり、それぞれに特性があります。結晶系パネルは高効率で安定性が高いという利点がある一方で、コストが高く重量もあるという欠点を持っています。対して、薄膜系パネルは軽量で柔軟性が高く、価格も安価というメリットがあるものの、変換効率が低く、劣化が早い傾向があります。一般的には、結晶系の方が寿命が長く信頼性も高いとされています。

定期メンテナンスで寿命を延ばす

太陽光パネルの寿命を延ばし、不要な廃棄費用を抑えるには、定期的なメンテナンスが不可欠です。中でも太陽光パネル表面の清掃は重要で、年に2〜4回ほどホコリや鳥のフンを水で洗い流すだけで、発電効率の低下を防ぐことができます。さらに、太陽光パネルの性能を最大限に発揮させるためには、常に清潔な状態を保つことが求められます。また、表面の傷や変色、配線の緩みなどを目視で確認することも大切であり、小さな異常を早期に発見することにつながります。

加えて、専門業者による年1回のメンテナンス・診断を受けることで、不具合を早い段階で見つけ出し、適切な修理が可能になります。こうした予防的な対応を重ねることで、大がかりな修繕や早期の交換を避けられ、結果として大幅なコスト削減が実現できます。

設置場所に配慮する

太陽光パネルの設置場所は、発電効率や寿命に直結する重要な要素です。設置時には、日照条件や地形を十分に確認しましょう。特に南向きに配置すると、高い発電量が見込めます。また、太陽光パネルの角度調整も効果的です。日本の場合、日本の緯度に適した10度から30度の傾斜角が推奨されます。こうした方位と角度の最適化により発電効率が向上し、結果として廃棄費用の削減にも寄与します。

複数業者での見積もり比較

廃棄費用を抑えるには、複数業者から見積もりを取ることが大切です。最低でも3社以上に、太陽光パネルの種類や枚数、設置場所などを詳しく伝えて依頼しましょう。見積もりを比較する際は、単なる金額だけでなく、費用の内訳や作業スケジュール、保証内容、追加料金の有無も必ず確認すべきです。また、リサイクル率や処理方法もチェックし、環境配慮への姿勢を見ることも重要です。業者の実績や許認可、処理の透明性も評価基準に含めましょう。信頼性の高い業者を選ぶことで、適正なコストでの廃棄と環境保護の両立が可能となります。

信頼できる許可業者の選び方と手順

産業廃棄物の委託先を選定するうえで、いくつかの重要な確認項目が存在します。まず前提として、産業廃棄物収集運搬業および処分業の許可を取得しているかを確認する必要があります。その上で、処理施設が法令で定められた基準を満たしているかどうかが問われます。可能であれば現地を訪問し、設備の状況や管理体制を自らの目で確かめることが望ましいと言えます。

また、過去の顧客による評価や口コミも、選定時の判断材料になります。継続的に良い評価を得ている業者は、信頼性の高い対応を行っていると見てよいでしょう。併せて、見積書の内訳にも注意を向ける必要があります。撤去費、運搬費、処分費がどのように計上されているか、料金体系の透明性を確認することが求められます。加えて、追加費用の発生条件や特殊作業にかかる費用の有無についても、事前に把握しておくべきです。

さらに、処分完了後に発行される処分証明書の有無や、廃棄物の処理工程を追跡できるシステムの有無もチェックポイントとなります。こうした仕組みを備え、透明性のある対応を行う業者は、法令に則った適正な処理が期待できます。適切な選定を行うことが、安全かつ合法的な廃棄物処理の実現につながり、企業のコンプライアンスや環境保全にも資する結果となります。

廃棄に必要な法的手続き

太陽光パネルの処分には、所定の法的な手続きが求められます。まず初めに、廃止届出書を作成し、電力会社へ提出します。この届出書には、設備の所在地、発電容量、そして廃止の理由を記載する必要があります。その後は、産業廃棄物処理法に基づいて、適切な処分業者を選定します。処分作業が完了したら、自治体への設備撤去報告書の提出を行います。こうした手続きを怠ると、法的な問題につながる可能性があるため、順を追って、適切に進めていくことが重要です。

自治体への報告

再生可能エネルギー発電設備を撤去した場合、法的手続きとして「撤去届出書」の提出が求められます。提出先は該当する自治体となっており、その期限は自治体ごとに設定されているため、事前の確認が欠かせません。届出書には、撤去日時や撤去場所、設備の仕様、処分方法、担当業者の情報に加えて、土地の今後の利用計画(計画がある場合)についても、正確な記載が必要となります。これらの対応を速やかに進めることで、法令の遵守と環境への配慮を両立することが可能となります。

まとめ

太陽光パネルの廃棄には専門業者による適正処理が必要です。住宅用では約40万円、産業用は1kWあたり約2万円と、高額な費用が発生します。廃棄費用は太陽光パネルの状態や素材、有害物質の有無、依頼する業者の規模により変動します。そのため、業者選定は慎重に行いましょう。見積もりを取得する際には、複数の業者から取ることが基本となります。あわせて、費用の内訳を確認するとともに、産業廃棄物処理の許可などが適切に取得されているかを確認する必要があります。

廃棄費用を抑えるためには、リサイクル・リユースの活用も有効です。加えて、自治体や国の補助金制度を利用することで、コスト削減が可能になります。また、長寿命の太陽光パネルを選ぶことや、定期的なメンテナンスも将来的な廃棄費用の抑制につながります。廃棄の直前に慌てて考えるのではなく、前もって計画的な運用を行っておくことが大切といえます。

なお、太陽光発電を長年運用されている事業者にとって、太陽光パネルの廃棄は機器の交換や全体的な収支計画の見直しの好機でもあります。このタイミングを活かして、事業全体の再構築を検討してみてください。オムロン ソーシアルソリューションズでは、太陽光発電所の所有者に向けて、FIT制度の終了を見据えた収支計画の見直しや、機器の更新や廃棄、さらには事業承継に役立つ情報を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報が満載です。収益性の向上を目指す方は、ぜひダウンロードしてご一読ください。

FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える

監修オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社エネルギーソリューション事業本部〈お役立ちコラム編集部〉

当編集部は、パワコンメーカーとして30年以上にわたり開発・製造・販売に携わってきたオムロンの経験をベースに、太陽光発電所オーナーの皆さまへ有意義な情報をタイムリーにお届けするための専門チームです。
特に低圧太陽光発電所に精通するメンバーで構成され、現場で寄せられるご相談や、定額貸出サービス「POWER CONTINUE」を通じて全国の発電所オーナー様と向き合うなかで蓄積した知見をもとに記事を制作しています。
2024年のコラム掲載開始から、パワコンの基礎知識や交換、出力制御、FIT終了後の運用まで、幅広いテーマで発信を続けています。