エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

お役立ち情報

オール電化住宅の電気代ってどれくらい?
2026年の最新トレンド

更新日
2026.05.01

「オール電化なら深夜電力が安いから、家計に優しいはず」
かつて、多くの住宅メーカーや電力会社が掲げていたこの常識は、今や過去のものとなりつつあります。
近年の国際情勢による燃料価格の高騰や、2026年に予定されている政府の電気代補助金の段階的な縮小、さらには再エネ賦課金の変動など、オール電化住宅を取り巻く環境は厳しさを増しています。特に冬場の暖房や給湯による電気代の跳ね上がりに、不安を感じている世帯も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年最新のオール電化住宅における電気代の動向を解説します。その上で、なぜ「太陽光パネル」と「蓄電池」の導入が、今の時代において最強の家計防衛策となるのか、その具体例を交えて詳しく説明します。

1. 世帯人数やライフスタイルで変わるオール電化の電気代:2026年の傾向を読み解く

オール電化住宅の電気代は、世帯人数や家族の生活リズムによって大きく変動します。2026年現在、どのような世帯が影響を強く受けているのか、具体的な「傾向」を整理します。

世帯人数と「お湯」の使用量の関係

オール電化で最も電力を消費するのは、ヒートポンプ技術を利用した給湯機(ヒートポンプ給湯機)による沸き上げです。家族の人数が増えるほど、お風呂やシャワーで使うお湯の量が増え、それに比例して電気代も上昇します。給湯分野は家庭部門で約3割を占める最大のエネルギー消費源ともいわれています。

在宅時間の変化が与えるインパクト

2026年、リモートワークやハイブリッドワークが完全に定着した世帯では、日中のエアコンや照明、PCの使用により、昼間の電力需要が増加しています。オール電化プランは「昼間の単価が高く設定されている」ことが多いため、日中の在宅時間が長い世帯ほど、以前のシミュレーションよりも請求額が膨らみやすいのが現状です。

季節変動:なぜ冬場に「ピーク」が来るのか

オール電化住宅において、電気代が最も高くなるのは冬場です。冬になることによってお湯の使用量が増えることに加え、外気温が低いと、ヒートポンプ給湯機やエアコンが熱を作るためにより多くのエネルギーを必要とするからです。この「冬場のピーク」をいかに低く抑えるかが、オール電化を賢く乗りこなす最大のポイントとなります。

2. なぜこんなに高い?オール電化の電気代を押し上げる4つの要因

今の電気代が高い理由は、節電不足だけではなく、社会全体の構造的な変化が背景にあります。

燃料費調整額:円安と国際情勢の影

日本の電力供給は依然として輸入燃料に依存しています。2026年現在も続く不安定な国際情勢や円安の影響で、電気料金の一部である「燃料費調整額」が変動し、全体の支払い額を押し上げる要因となっています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金:2026年度の見直しによる負担

再生可能エネルギーの普及を支える「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」は、すべての利用者が負担しています。2026年度も1kWhあたり約4円前後の負担が見込まれており、特に電力使用量が多いオール電化世帯は、この賦課金だけでも毎月無視できない金額になります。

政府補助金の終了・縮小:実質的な負担増

家計を支えてきた政府の電気代補助(激変緩和対策)は、2026年春以降、段階的に縮小・終了する見込みです。これにより、これまで目立たなかった「本来の電気単価」が直接家計にのしかかることになります。

深夜電力プランの優位性の低下

かつては「夜間は昼間の3分の1」だった深夜電力ですが、各電力会社の料金改定により、昼夜の単価差が縮まっています。「夜に回せば安くなる」というこれまでの常識が、以前ほど通用しなくなっているのが現状です。

3. オール電化住宅の「給湯」と「冬の暖房」に潜むコストの落とし穴

オール電化住宅の消費電力の大部分を占めるのが、ヒートポンプ給湯機による給湯と、暖房設備です。

ヒートポンプ給湯機の沸き上げ設定

多くの住宅では、深夜に沸き上げを行う設定になっています。しかし、深夜電力の値上がりと太陽光発電の普及により、「日中に沸き上げる」ほうが効率的、あるいは経済的になる逆転現象が起き始めています。外気温が高い昼間に沸き上げることで、ヒートポンプの効率が向上し、消費電力そのものを抑えられるからです。

ヒートポンプ効率の低下と断熱性能

冬場の外気温が低い環境では、ヒートポンプ機器の効率が著しく低下します。同じ熱を作るのにも、夏場より多くの電気を消費してしまうため、断熱性能が低い住宅ほど冬場のコスト負担が重くなります。

4. 太陽光パネル設置でオール電化の電気代はどう変わる?

ここで、有効策となるのが太陽光パネルの設置です。

「売る」より「使う」:自家消費モデルの圧倒的優位性

2026年現在、売電価格(FIT)は低下傾向にありますが、買う電気の単価は上昇しています。例えば、「10円程度で売るよりも、35円以上の電気を買わずに済ませる(自家消費)」ほうが、家計への貢献度は圧倒的に高くなります。

日中の太陽光を活用し、お湯の「自給自足」を実現

オール電化専用の料金プランは、深夜が安い反面、昼間の電気代が割高に設定されているのが最大の弱点です。しかし、太陽光パネルがあれば、日中は「自分の家で作った電気」を優先的に使えます。 つまり、電力会社から高い電気を買わずに済むため、実質的に「タダ」のエネルギーでお湯を沸かせるようになるのです。これまで「夜にお湯を沸かす」のが当たり前だったオール電化の暮らしを、「太陽が出ている間にお湯を作って貯めておく」という自給自足のスタイルに変えるだけで、家計への負担を劇的に減らすことができます。

再エネ賦課金の削減効果

再エネ賦課金は「購入した電力量」に対して課せられます。太陽光で発電し、自分で使った電気には賦課金がかかりません。電気を「外から買う量」を減らすことが、現代の電気代対策において有効な手段の一つと言えます。

5. 【2026年最新】太陽光×蓄電池で実現する「電気代に左右されない暮らし」

東京都など一部の自治体では太陽光パネル設置の義務化が施行されるなど、エネルギーの自給自足は「当たり前の備え」へと変わりました。

蓄電池を併用し「夜の電気も自給自足」

蓄電池をセットで導入すれば、昼間に余った電気を貯め、割高な夕方〜夜間の電力に充てることができます。これにより、深夜電力の値上げの影響も最小限に抑え、家計のエネルギー自給率を極限まで高められます。

停電時でも「いつもの情報と明かり」を確保する

災害が起きた際、オール電化住宅で最も困るのが情報の遮断と暗闇です。太陽光発電と蓄電池を組み合わせていれば、停電が発生しても電力を供給できます。 スマホの充電はもちろん、小型の調理家電や扇風機などを活用することで、不便な避難生活を少しでも快適に、そして安全に過ごすことができます。

まとめ:賢い「設置」で家計を守る。電気代に負けない未来へ

2026年、オール電化住宅が直面している電気代高騰の波は、一時的なものではありません。しかし、太陽光パネルと蓄電池を賢く「設置」することで、この逆境は「家計を劇的に改善するチャンス」に変えることができます。

記事のまとめ
2026年の電気代は、補助金縮小など様々な要因で上昇傾向
ヒートポンプ給湯機の昼間沸き上げなど、最新の活用術が重要
太陽光パネルによる「自家消費」は、家計を守るのに適した手段
蓄電池との併用で、災害時の安心を

サービスのご紹介

初期費用0円で始める「おうちdeソーラー」

「将来のために太陽光を導入したいけれど、今はまとまった資金を動かしたくない」そんな声に応えるのが、オムロンの初期費用0円モデルです。
詳しくは下記ボタンよりご確認ください。お問い合わせもお待ちしております。

お問い合わせは
こちら
東京都に
お住まいの方は
こちら
サービスの詳細は
こちら