エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマホアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
お役立ちコンテンツ

太陽光発電にメンテナンスが必要な理由とは?義務化の条件や費用、スケジュールまで解説

2026.08.01
お役立ち情報

太陽光発電は設置したままでも長期的かつ安定して発電できると思われがちですが、実際には、汚れの蓄積や太陽光パネルの劣化、配線不良、さらに猛暑による機器の過熱などが原因で発電量や安全性が低下する可能性があります。

そこで、この記事では、太陽光発電にメンテナンスがなぜ必要なのか、その理由や主な点検内容、具体的な実施スケジュール、かかる費用、そして信頼できる業者を選ぶ際のポイントまで、実用的な観点から詳しく解説します。設備を長く安全に使い続けるために、必要な管理方法を一つずつ確認していきましょう。

目次

太陽光発電にメンテナンスが必要な理由

太陽光発電にメンテナンスが必要な理由について、これから詳しく解説します。

法令・認定制度上、適切な維持管理が求められるため

太陽光発電設備は、出力規模やFIT(固定価格買取制度)/FIP(Feed-in Premium)認定の有無に応じて、法令上の保守点検・維持管理や技術基準への適合維持が求められます。義務の内容は、設備の出力規模やFIT/FIPの認定・利用状況によって異なります。

たとえば、出力が10kW以上50kW未満の「小規模事業用電気工作物」は、2023年3月20日から新たに技術基準適合維持義務や基礎情報の届け出義務、使用前自己確認が求められるようになりました。これにより、導入後も技術基準を満たし続けることや、必要な届け出・確認を確実に行うことが事業主の責任となります。

また、FIT制度の認定を受けている場合、2017年4月施行の改正FIT法に基づく事業計画認定制度により、10kW未満の住宅用設備にも保守点検や維持管理の実施が明確に求められるようになりました。家庭用の小型設備でも、運用状況や設備状態の確認、定期点検、必要な修繕などを適切に行うことが求められます。

50kW以上の事業用発電設備は、FIT/FIP制度の利用有無にかかわらず、電気事業法上の自家用電気工作物として扱われます。そのため、保安規程の策定や電気主任技術者の選任といった厳しい管理要件が必要です。FIT/FIP認定を受けている場合、これらの義務に違反すると、指導・助言や改善命令、場合によっては認定の取消といった行政処分を受ける可能性があります。

FIT/FIP認定を受けていない場合でも、事業用・住宅用を問わず電気事業法によって一定の管理責任が発生します。特に、10kW以上50kW未満の非FIT設備では技術基準適合維持義務などが求められますが、保安規程の策定や電気主任技術者の選任などの義務は出力規模や接続形態によって異なります。10kW未満の設備は、これらの厳しい義務からは一般的に免除されます。

特にFIT/FIP認定設備では、定期点検や維持管理を怠ると認定基準に適合しないと判断され、指導や助言、改善命令、最悪の場合は認定取消などの処分対象となることがあります。安全で安定した発電を続けるためにも、法令を守り、継続的にメンテナンスを実施することが重要です。

10kW以上の野立て型設備についてさらに詳しく知りたい方は、「野立て太陽光発電のメンテナンスは敷地が重要|費用や放置リスク、罰則なども詳しく解説」もぜひご覧ください。

家庭用太陽光発電の導入や利用を検討中の方には「おうちdeソーラー」もおすすめです。ご自宅の屋根に太陽光発電設備や蓄電池を設置し、発電した電気をリーズナブルに使えるだけでなく、発電状況の管理やメンテナンス、万一の故障対応までオムロンがワンストップでサポートします。詳細は下記公式サイトをご確認ください。

おうちdeソーラー|再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション

発電効率を維持するため

太陽光パネルは屋外に設置されているため、砂ぼこりや鳥のふん、落ち葉、塩害、飛来物などによって汚れたり傷ついたりしやすい環境にあります。これらが太陽光パネル表面に付着したままになると、発電効率が低下し、発電量や売電収入の減少につながります。

定期的な点検や清掃によって、汚れや異常を早期に発見できます。必要な修理も速やかに対応できるため、発電ロスを最小限に抑えることができます。発電ロスの発生を早期に抑えることで、長期間にわたり発電量と収益性を安定して維持し、初期投資の回収につなげる点が非常に重要です。

火災や感電など安全上の重大トラブルを防ぐため

太陽光発電設備は屋外に設置されているため、経年劣化や動物による配線の損傷、接続部のゆるみなどが起こりやすいです。そのまま放置すると、漏電や火花が発生するおそれがあります。その火花が落ち葉や枯れ草などの可燃物に引火すると、火災や感電のような重大な事故が起こるリスクが高まります。住宅用・事業用を問わず、こうしたトラブルは大きな被害につながる可能性があります。

安全を確保するには、定期的な点検で配線や接続部、絶縁の状態に加え、設備の周囲に可燃物がないかを丁寧に確認することが必要です。異常が見つかった場合は、できるだけ早く修理を行いましょう。定期的なメンテナンスによって、太陽光発電設備を安全に運用し続けることができます。

安定した発電を長期的に持続させるため

屋外に設置された太陽光発電設備は、太陽光パネルや配線などの部材が雨風、紫外線、塩害、飛来物などによる影響を受けやすい環境です。

こうした外的要因によって部材が劣化したり不具合が発生したりしやすくなります。そのまま放置すると発電性能が低下する可能性があります。

定期的な点検で部材の状態を確認し、必要に応じて清掃や修理を行うことが重要です。こうした対応をすることで発電量を維持しやすくなり、設備の寿命も延ばすことができます。

太陽光発電のメンテナンス・定期点検の主な内容

ここからは具体的に、太陽光発電のメンテナンス・定期点検の主な内容についてみていきましょう。

発電量の推移をチェック

発電量の推移を定期的にチェックすることで、太陽光パネルが設計通りに発電しているかを数値で確認できます。

太陽光パネルの外観に問題がなくても、表面の汚れや経年劣化、機器の不具合が原因で発電量が低下することがあります。とくに、結晶シリコン系パネルの場合、年間で一般的に0.5〜0.8%ほど発電量が減少するとされています。そのため、10年後には発電量が約90〜95%、20年後には約80〜90%まで減ることもあります。

モニターが設置されている場合は、日々の発電データを記録し、過去のデータや天候と比較しましょう。これにより、異常を早期に発見しやすくなります。
発電量の低下が疑われる場合や、保証申請が必要になった場合には、専門業者へ依頼してください。STC(標準試験条件)や出力保証規定に基づいた正確な測定と記録を行うことが大切です。

太陽光パネルや周辺設備の清掃

太陽光パネルの表面には、鳥のふんや砂ぼこり、花粉、落ち葉などが付着しやすくなります。これらの汚れにより、太陽光が遮られて発電効率が低下したり、太陽光パネルの一部だけが異常に発熱する「ホットスポット」が発生したりすることがあります。また、汚れを長期間そのまま放置すると、太陽光パネル自体の劣化が進み、最悪の場合は漏電による火災リスクが高まります。そのため、定期的に洗浄や丁寧な拭き取りを行うことが大切です。

特に野立て(地上設置)型の設備の場合は、敷地内に雑草や枯れ草がたまっていないかをこまめに確認し、必要に応じて取り除いてください。適切な清掃と点検によって、発電効率の低下や事故のリスクを防ぐことが可能です。

10kW以上の野立て型設備をお持ちの方は、「野立て太陽光発電のメンテナンスは敷地が重要|費用や放置リスク、罰則なども詳しく解説」もあわせてご覧ください。

太陽光パネルの破損やホットスポットの確認

ガラスの割れや表面のひび、フレームの変形、焦げ跡などがないかを目視で確認します。これらの異常は、紫外線や風雨の影響によって、耐用年数内でも発生することがあります。異常を放置すると、発電量の低下だけでなく、漏電や発熱、火災などの重大なリスクにつながる可能性があります。

ホットスポットにも注意が必要です。ホットスポットとは、鳥のふんや落ち葉、雑草などで太陽光パネルの一部が汚れたり、影がかかったりすることで、局所的に発熱する現象です。気になる場所があれば、赤外線サーモグラフィーなどで温度差を確認し、必要に応じて清掃や修理を行います。屋根上での点検は高所作業となり危険が伴うため、必ず専門業者に依頼してください。専門業者による点検は、安全な運用を長期間継続するためにも重要です。

太陽光パネルの固定具や架台の確認

架台や固定金具、ボルトに緩みや錆、がたつきがないか丁寧に確認します。これらの部品に異常があると、台風や強風の際に太陽光パネルが落下したり、飛ばされたりする可能性があります。点検や補修作業は屋根の上で行うため、危険が伴います。異常を発見した場合は、無理をせず専門業者に締め直しや補修を依頼することをおすすめします。

パワーコンディショナーなど周辺機器の点検・交換

パワーコンディショナー(パワコン)は、太陽光パネルでつくられた直流電力を家庭や電力系統で使える交流電力へと変換する機器です。点検では、本体や接続箱の外観や設置状態、冷却ファンが正常に動作しているか、異音や異臭がないか、発熱の有無、通気孔が詰まっていないかなどを重点的に確認します。これらに不具合がある場合、発電量の低下や火災などの事故につながる恐れがあるため、丁寧な点検が必要です。

パワコン本体の寿命は一般的に10〜15年程度とされています。設置から10年以上経つと故障リスクが高まるため、早めに交換や更新を計画しておくことが重要です。また、冷却ファンや電解コンデンサなどは10~15年程度が耐用年数とされています。これらの部品に劣化が見られる場合は、速やかに交換することで安全性と安定した運用が維持できます。

配線や接続部位の確認

ケーブルや接続箱、集電箱の中に損傷や端子の緩み、腐食、虫害などがないか丁寧に確認します。異常が見つかったまま放置すると、接触不良や発熱、焼損の原因となり、発電効率の低下につながります。問題があればすぐに端子を締め直し、必要に応じて部品を交換します。

絶縁抵抗の測定

太陽光パネルやその配線、ケーブルなどの絶縁状態は、回路と大地の間や各線間で漏電が発生していないか、絶縁抵抗値を測定して確認します。電気設備に関する技術基準を定める省令(第58条)では、使用電圧が300V以下かつ対地電圧が150V以下の場合は0.1MΩ以上、それ以外の場合は0.2MΩ以上、さらに使用電圧が300Vを超える場合は0.4MΩ以上の絶縁抵抗値が基準とされています。

基準値を下回った場合、感電や火災などの重大な事故につながる恐れがあるため、必ず原因を調査し、適切な修理や改善を速やかに行います。

接地抵抗の測定

アースが正しく機能しているか確認するため、接地抵抗の測定を行います。漏電や落雷による異常電流が安全に地面へ逃げる仕組みになっているかを点検する重要な作業です。太陽光パネルのフレームや架台、接続箱、パワコンなど、電気が流れる金属部分が正しく接地されているかを調べます。さらに、金属部分の導通性や接地電極との接触に問題がないかも確認します。

日本の基準では、300Vを超える場合は「C種接地」となり、接地抵抗値は原則10Ω以下です。300V以下の場合は「D種接地」となり、接地抵抗値は原則100Ω以下が基準です。ただし、漏電遮断器などの自動遮断装置がある場合は基準が異なることがあります。接地抵抗値が基準を超えている場合は、感電や火災などのリスクが高まります。接地抵抗計を使って定期的に測定し、基準値を満たさない場合は補修やアース電極の増設などの対応を速やかに行います。

雑草・落ち葉・小動物など周辺環境の確認

雑草や樹木、落ち葉などが太陽光パネルに影を落とすと、影のかかり方によって発電量が大きく下がることがあります。こうした影響を防ぐためには、定期的に現地を確認し、雑草の除去や落ち葉の清掃を行うことが大切です。太陽光パネル周辺の通気口や排水経路が落ち葉やごみで詰まると、機器が過熱して故障する恐れがあります。普段から周囲の清掃やごみの除去を徹底することで、このようなトラブルを防止できます。

害虫や小動物がケーブルをかじったり、機器内部に巣を作ったりすることで、ショートや損傷などの被害が発生するケースもあります。侵入防止策やワイヤーメッシュの設置など、こうした被害を防ぐための対策も検討しましょう。

10kW以上の野立て(地上設置)太陽光発電設備を所有している方は、「野立て太陽光発電のメンテナンスは敷地が重要|費用や放置リスク、罰則なども詳しく解説」も参考にしてください。

遠隔モニタリングシステムの稼働確認

遠隔モニタリングシステムの導入状況は、設備の規模や事業者によって異なります。すべての太陽光発電所で利用されているわけではありません。運用時には、通信ロスや計測機器の故障によりデータが取得できないことがあります。このようなトラブルに備えて、データの再送処理や取得状況の定期的な確認が必要です。

さらに、アラートや警告履歴の通知が正しく届かない場合、異常発生時の早期発見が困難になるリスクがあります。通知機能に不具合があると、異常発生時の対応が遅れる恐れもあります。効率的な運用と安全確保のために、遠隔モニタリングシステムの稼働状況や通知機能を定期的かつ丁寧に管理・点検し、常に正確に把握しておくことが重要です。

太陽光発電のメンテナンス・定期点検で注意するべきこと

太陽光発電のメンテナンス・定期点検で注意するべきことについて、詳しく解説します。

日常的な設備確認と定期点検を行う

太陽光発電設備のメンテナンスや定期点検においては、定期的な専門家による点検だけでなく、所有者自身による日常点検も重要です。日常点検は、専門的な測定ではなく、所有者が安全に確認できる範囲で行う簡易確認であり、これによって発電量の低下や設備の異常に早く気付ける場合があります。具体的には、発電モニターや売電量を定期的に確認し、天候の影響を考慮しつつも不自然な低下がないかをチェックします。また、太陽光パネルについては、地上など安全な場所から汚れや割れ、フレームの変形、架台の腐食や破損がないかを観察します。

加えて、ケーブルや電線管、屋根材の損傷、落ち葉や雑草、鳥の巣なども発電効率や安全性に影響を与えるため必ず確認しましょう。パワコンに関しても外箱の腐食や破損、外部配線の損傷、さらに通気口や換気フィルタの目詰まりなどに注意が必要です。そして、異常音や異臭、エラー表示、発電状況の異常が認められる場合は、無理に運転を続けず、必ず販売店や保守業者へ速やかに相談してください。

なお、当社が太陽光発電設備の所有者1,000名を対象に実施した調査では、パワコンの故障経験が「ない・わからない」と回答した785名のうち、故障を防ぐために「特に何もしていない」方が59.2%を占め、「定期点検やメンテナンスを受けている」方は19.5%にとどまりました。一方、故障経験者の215名のうち、30.2%は「定期点検やメンテナンスを意識するようになった」と回答しています。故障をきっかけにするのではなく、平常時から点検を習慣化することが重要です。

点検に必要な書類を揃える

設備の図面、取扱説明書、過去の点検記録など、必要な書類をあらかじめ用意しておくことが重要です。書類を準備しておくことで、点検業者が設備の構成や仕様を正確に把握でき、点検作業も効率的かつ確実に進めることができます。

専門業者に定期的な点検を依頼する

定期点検の現場では、高所での作業や感電、墜落などの危険が伴います。そのため、安全対策として専門の技術者が作業を担当することが重要です。専門業者に依頼することで、感電防止など十分な安全対策のもと、絶縁抵抗測定やサーモグラフィー診断(IR診断)などの精密な点検を実施してもらえます。

猛暑が太陽光発電に与える影響

日射量が増えると発電量も増加しますが、猛暑になると太陽光パネルやパワコンなどの機器が高温になります。その結果、発電効率が低下したり、機器が故障したり劣化したりする可能性があります。特に夏の猛暑が続く時期は、システム全体に高い温度の負荷がかかります。異常を早期に発見したり、重点的に点検を行ったりすることで、設備の安定した稼働を維持しやすくなります。

太陽光パネルの温度上昇による発電効率の低下

太陽光パネルは、日射量が多いほど発電量が増える傾向があります。しかし、太陽光パネルの温度が上がりすぎると変換効率が下がり、発電出力も低下します。一般的な出力基準は、セル温度が25℃前後に設定されています。これより高くなると「温度係数」と呼ばれる特性により、発電量が減少します。結晶シリコン系の太陽光パネルの場合、温度が1℃上昇するごとに出力が約0.3〜0.5%下がるのが一般的です。

夏場にはセル温度が60〜80℃まで上昇することもあり、この場合、出力が約10〜20%程度低下することがあります。設置環境によってはさらに高温になることもあるため、猛暑時は注意が必要です。これほど高温になると、売電収入や自家消費による経済効果が大きく低下する可能性があります。発電量を定期的に記録・確認し、過去のデータとの差や急激な低下がないかを早めに把握することが重要です。こうした情報に基づき、効率的な運用や必要な対策を迅速に検討することで、安定した発電事業の継続につながります。

パワコン・蓄電池・接続箱の過熱リスク

太陽光発電設備は、太陽光パネルだけでなく、パワコンや接続箱など、さまざまな電子機器で構成されています。また、発電した電力を貯めて活用するために、蓄電池が併設される場合もあります。これらの機器は高温環境の影響を受けやすく、猛暑時には内部温度の上昇による性能低下や故障のリスクが高まります。

特にパワコンは多くの電子部品が使われており、冷却が追いつかない場合は保護機能が作動します。その結果、出力が制限されたり、自動停止したりすることがあります。この間は発電した電力を外部に供給できず、売電収入が減少したり、自家消費の効果が低下したりする恐れがあります。

蓄電池も高温状態が続くと、内部の電池が劣化しやすくなり、充放電できる容量の低下や寿命の短縮につながる可能性があります。また、安全のために保護機能が作動し、充放電が一時的に停止する場合もあります。接続箱においては、炎天下の高温により端子の緩みや劣化、接触不良などが発生することがあります。こうした不具合が発熱や火災につながる危険性も高まります。

猛暑期は、異常停止や警報履歴の有無、機器周辺の通風状況や設置環境などを日常的に確認しましょう。過熱や故障の兆候を早期に発見し、適切な対策を取ることが重要です。

ホットスポットや層間剥離のリスク

高温が続く猛暑のもとでは、太陽光パネル内部の封止材やバックシートが劣化しやすくなります。特に、封止材が黄ばんだりバックシートにひび割れや剥がれが生じた場合、そこから湿気や外気が侵入しやすくなります。その結果、太陽光パネルの耐久性や絶縁性能が低下するリスクがあります。

さらに、太陽光パネルの一部が汚れや影によって発電しにくくなると、その部分に電流が集中し、「ホットスポット」と呼ばれる局所的な発熱現象が発生することがあります。ホットスポットを放置するとセルや回路が焼損し、最悪の場合、太陽光パネル全体が深刻な損傷を受けるおそれもあります。夏場は、外観の確認だけでなく、発電量の急な低下や太陽光パネル表面の焦げ跡、変色、膨らみなども定期的に確認する必要があります。異常を早期に発見し、適切な対策を取ることが重要です。

高温環境で重点的に確認したい点検項目

太陽光パネルの温度上昇や、パワコンの熱暴走は、発電効率の低下や機器の停止につながるリスクがあります。発電量が急激に減少していないか、機器の温度や警報履歴に異常がないかを事前にしっかり確認しましょう。

夏前の点検では、通風経路が確保されているか、接続端子に緩みがないか、太陽光パネル表面に汚れが付着していないかなどを重点的にチェックしてください。また、雑草によって太陽光パネルに影ができていないかも確認が必要です。

これらの要因は、太陽光パネルの一部が極端に加熱する「ホットスポット」などのさらなるトラブルにつながります。異常を見つけた場合は、重大な故障や設備の停止・発火といった問題が起こる前に、速やかに専門業者へ相談し、適切な対応を取ることが非常に重要です。

通気口やフィルターの詰まりの確認

パワコンやインバーターの通気口やフィルターが草木やほこりなどでふさがれると、十分に冷却できず、過熱しやすくなります。夏場や気温が高い時期には、設備が安定して稼働するよう、また温度の上昇を防ぐためにも、通気経路やフィルターの詰まりを定期的に点検・清掃し、周囲もきれいに保つことが重要です。

パワコンの冷却ファン・冷却システムの点検

冷却ファンに異常な音がしないか夏場に点検し、吸排気口やフィルターに埃や虫が詰まっていないかも確認してください。不具合が見つかった場合は、速やかに清掃や部品を交換することで、過熱やシステム停止などのトラブルを防ぐことができます。

直射日光を避ける設置環境の確認

パワコン内部の温度が上昇すると、電子部品が劣化しやすくなり、電力の出力が制限されたり、機器が誤作動を起こすリスクが高まります。夏場前や高温期には、換気口や冷却ファンを定期的に点検することが大切です。さらに、日よけ屋根の設置などで直射日光を避けると、機器の温度上昇を抑えられる場合があります。

太陽光発電のメンテナンス頻度とスケジュール

日常点検、専門業者による定期点検、災害発生時の臨時点検を組み合わせてスケジュールを立てることが重要です。点検の頻度は一律ではありません。設置場所の気候、海沿いや山間部、積雪地域といった環境特性、設備規模や稼働年数、遠隔監視システムの有無など、各設備の状況に合わせて柔軟に設定しましょう。

日常点検は月に1回程度を目安に行います。発電量の推移や異常の有無、太陽光パネルの汚れや破損、架台や配線の状態、周囲の雑草や障害物の有無などを確認してください。特に運転開始から1年目は初期不良や施工不良が発生しやすいため、この期間は点検や計測を丁寧に実施し、状態をしっかり把握しておくことが大切です。1年目に不具合を発見できれば、早期に対処することで長期的な発電量の低下やトラブルの予防にもつながります。

専門業者による定期点検は、住宅用や低圧設備では4年に1回以上の実施が推奨されています。50kW以上の設備では、保安規程に基づき、受変電設備や太陽光パネル・パワコンをより短い周期で点検する必要があります。5年目、9年目、13年目、17年目、20年目以降などの節目ごとに、集中的な点検やリニューアル、精密点検の実施も検討しましょう。また、メーカーが定める精密点検や保証条件がある場合は、その時期や内容も事前に確認し、通常の点検スケジュールに組み込んでおくことが大切です。

点検計画を立てる際は、メーカー保証や契約書、過去の異常や故障の履歴も整理しておきましょう。無理なく長期間にわたって継続できるよう、全体のスケジュールを調整することがポイントです。

太陽光発電のメンテナンスにかかる費用

設備の規模や設置場所、点検内容、依頼先によって、メンテナンス費用には大きな差があります。住宅用の場合、1回あたり4万〜10万円が一般的な目安となっています。屋根の上での作業や足場の設置が必要な場合は、追加費用が発生することもあります。

一方で、産業用の低圧設備(50kW未満)では、年間10万〜25万円程度が相場です。規模がより大きい高圧設備(50kW以上)になると、年間50万〜200万円程度にまで増えます。さらに、特別高圧など2MW以上の大規模な設備では、年間200万円〜1,000万円以上に及ぶケースもあり、発電所の維持管理にはかなりのコストが必要です。

なお、メンテナンス契約の内容によっては、清掃や故障時の部品交換、敷地の草刈り、緊急対応などが基本料金に含まれず、別料金になる場合も少なくありません。そのため、見積もりを依頼するときは、どこまでのサービスが含まれているか、追加費用の発生する作業範囲は何かを必ず確認しましょう。安さだけを基準に業者を選んでしまうと、必要な点検項目が省略されたり、後から追加費用が発生したりするリスクがあります。費用だけでなく、点検項目の充実度や提出される報告書の内容、異常発見時の対応体制などもセットで比較検討することが、長期的には安心につながります。

10kW以上の野立て(地上設置)タイプの方は、「野立て太陽光発電のメンテナンスは敷地が重要|費用や放置リスク、罰則なども詳しく解説」もあわせてご確認ください。

また、家庭用太陽光発電について関心のある方には、「おうちdeソーラー」の利用もおすすめです。これは、太陽光発電設備と蓄電池を自宅の屋根に設置し、発電した電気をリーズナブルに利用できる仕組みです。オムロンが発電状況の管理やメンテナンス、故障時のサポートを提供しているため、安心して導入しやすいサービスです。 詳しくは下記Webページをご覧ください。

おうちdeソーラー|再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション

設置環境による維持費用の違い

設置場所の環境によって、必要なメンテナンス内容や費用は大きく変わります。たとえば、海沿いでは塩害の影響で金属部品が腐食しやすくなります。そのため、年に1〜2回以上の清掃や防錆処理を行う点検が必要になります。一方、山間部や粉塵・草木が多い地域では、太陽光パネルの清掃や除草、小動物の侵入防止といった作業が追加で必要です。これらのメンテナンス作業には、その分の費用もかかります。

スポット対応と年間保守契約の違い

スポット対応は、設備に異常が発生した時や清掃が必要な際に、必要に応じて業者へ依頼する方法です。初期費用を抑えやすい一方、緊急出動や追加点検が必要になった場合は、1回あたりの費用が高くなることがあります。

年間保守契約では、定期点検や報告書作成、スケジュール管理などを業者に継続して委託できます。契約内容によっては、部品交換や緊急対応も含まれる場合があり、年間を通じて費用を一定にしやすいことが特徴です。さらに、トラブルが発生した際には迅速に対応してもらえることも利点です。

契約前には、基本料金に含まれる作業内容や追加料金が発生する条件・具体的な範囲を必ず確認してください。まずはスポット対応を利用して業者の対応品質を確かめてから、長期的な運用を見据えて年間保守契約に切り替えることで、コストや対応の面でより効果的に管理できます。

太陽光発電の修理・交換費用

設備の修理や部品の交換が必要になると、定期点検や通常のメンテナンス以上の費用がかかることが多くなります。たとえば、太陽光パネル1枚あたりの交換費用は5万円から15万円程度が目安です。複数枚を同時に交換する場合や、設置枚数が増える場合は、その分費用も高くなります。

パワコンは発電システムの中心的な機器で、一般的に10年から15年で交換が必要になります。交換費用の相場は30万円から40万円程度です。ただし、本体全体を交換せず、内部の主要部品のみを交換する場合は、20万円前後で修理できることもあります。費用は、機器の種類や容量、工事の内容、設置場所、出張費や足場設置の有無などによって大きく異なります。そのため、初期費用だけでなく、将来の修理や交換も見据えて保守コストを予算に組み込んでおくことが大切です。

なお、当社が太陽光発電設備の所有者1,000名を対象に実施した調査では、21.5%がパワコンの故障を経験していました。故障経験者215名のうち60.9%は修理・交換が有償で、有償だった131名の内の64.1%が20万円以上を支払っています。低圧の10kW以上50kW未満の層でも、故障経験者66名の内の68.2%が有償対応となり、有償回答者45名の62.2%が20万円以上と回答しています。突発的な出費を避けるためにも、定期点検に加えて将来の修理・交換費用をあらかじめ見込んでおくことが大切です。

メーカー保証が付いている場合でも、取扱説明書に沿った使用や定期点検が行われていないと、保証期間内でも保証の対象外となることがあります。想定外の出費を防ぐためには、定期的な点検やメンテナンスを実施し、設備の劣化や異常を早期に発見して対応することが重要です。

ご家庭向けには、「おうちdeソーラー」サービスの利用もおすすめです。太陽光発電設備や蓄電池の設置、発電状況の遠隔管理、日常のメンテナンスから故障対応まで、オムロンが一括してサポートします。リーズナブルな料金設定も魅力です。サービスの詳細は、以下のURLからご確認いただけます。

おうちdeソーラー|再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション

太陽光発電設備を長く使うためのリパワリング

太陽光発電設備を長く使うためのリパワリングとは、既存設備を活かしながら老朽化したパワコンや太陽光パネル、配線などの機器を交換・改修し、発電性能や安全性の回復を目指す取り組みです。

通常、定期点検や清掃は太陽光発電設備の健全な状態を保つために不可欠ですが、設置から年数が経過するとパワコンの故障やパネルの劣化、配線・接続部の不具合といった問題が起こりやすくなります。このようなトラブルが増えてきた場合、単に故障箇所の修理だけでなく、設備全体を総点検した上で必要な機器をまとめて更新することが、発電所を長期にわたって使い続けるポイントです。

特に発電量の低下が続いていたり、トラブルの頻度が増えているケースでは、リパワリングによって発電効率が大きく改善される可能性もあります。ただし、FIT制度やFIP制度の認定を受けている場合は、設備の出力や機器構成の変更によって行政への申請や売電条件に影響する場合があるため注意が必要です。

したがって、リパワリングを計画する際には、定期的な保守点検を踏まえて、法制度や電力会社の接続条件に詳しい専門業者へ相談し、適切な内容と手順で実施することが重要になります。

太陽光発電のメンテナンス業者を選ぶポイント

太陽光発電のメンテナンス業者を選ぶポイントについて、詳しく解説します。

対応実績と専門知識

点検や施工の実績だけでなく、業者の専門知識が十分かどうかも確認が必要です。住宅用と産業用の両方に対応できるか、実績件数が十分か、O&M(オペレーション&メンテナンス)体制が整っているかといった点をチェックしましょう。専門知識のある業者であれば、設備の異常を早期に発見でき、トラブルが発生した際にも迅速な対応が期待できます。こうした業者を選ぶことで、長期的に設備を安定して運用しやすくなります。

対応範囲と点検内容の確認

清掃や外観点検だけでなく、電気測定や接続部の増し締め、サーモグラフィー診断など、専門的な検査にも対応しているかを確認しましょう。特に産業用や長期間稼働する設備では、不具合が発生するリスクが高くなります。そのため、専門的な点検ができる業者を選ぶことで、設備をより安心して任せられます。

さらに、遠隔監視や緊急時の迅速な対応、点検内容をまとめたレポートの提出があると、設備の運用状況を把握しやすくなります。異常の早期発見やトラブル対応もスムーズに行えます。

高温環境・自然災害への対応力

高温や猛暑、台風や豪雨などの自然災害が発生した場合に、業者が迅速に現場へ駆けつけて対応できる体制があるかを確認することが重要です。また、臨時点検や災害後の安全確認をスムーズに依頼できるかどうかも、安心して任せられる業者かどうかを見極めるポイントになります。

さらに、長期間の設備停止による売電損失を防ぐために、緊急対応窓口の有無や、対応可能な時間帯、復旧までの目安についても契約前に確認しておくと良いでしょう。

料金体系と契約内容の確認

料金体系は、年間保守契約とスポット対応で費用やサービス内容が大きく異なります。複数の業者から見積もりを取り、定期点検や清掃、部品交換、緊急時対応の有無、追加料金が発生する条件、契約期間や解約条件などを事前に詳しく確認しましょう。

価格の安さだけで決めるのではなく、サポート体制の充実や業者の実績、長期的な費用対効果にも注目してください。これらを比較検討することで、安心して任せられる業者を選びやすくなります。

まとめ

太陽光発電設備では法令や認定制度により、出力規模やFIT/FIP認定の有無に応じた保守点検・維持管理や技術基準への適合維持が求められています。所有者には、安全かつ安定した運用を維持する責任があります。

点検を怠ると、発電量の減少や売電収入の低下、さらにはFIT/FIP認定設備では認定が取り消されるなど、重大なリスクが発生します。さらに、配線の損傷や接続部の緩みを放置すると、漏電や火災、感電事故など深刻なトラブルにつながる可能性があります。

点検項目には、発電量の確認、太陽光パネルや周辺設備の清掃、太陽光パネルの破損やホットスポットの確認、パワコンや周辺機器の点検、絶縁抵抗や接地抵抗の測定などが含まれます。猛暑時には、機器や太陽光パネルの温度上昇による発電効率の低下や故障リスクの増加に注意が必要です。特に、通気口やフィルター、冷却システムが正常に動作しているかを重点的にチェックしましょう。

日常点検の目安は月に1回程度です。専門業者による定期点検は、住宅用や低圧設備では4年に1回以上、高圧設備では保安規程に基づく周期での実施が推奨されています。点検や維持の費用は、設備の規模や環境によって大きく異なります。業者の実績や対応範囲、料金体系を十分に比較し、信頼できるメンテナンス業者を選ぶことが重要です。

長期的に安定して運用するには、定期点検だけでなく、設備状態に応じた「リパワリング」の活用も選択肢となります。リパワリングとは、古くなった太陽光パネルやパワコンを最新機器に交換して、発電効率や信頼性を高める方法です。最新機器を導入することで変換効率や収益性が向上し、故障リスクも低減します。FIT/FIP認定設備では、機器変更や出力変更に伴う手続き・売電条件への影響を確認したうえで進めることが重要です。

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社では、リパワリングや収支計画の見直し、事業承継についてまとめたホワイトペーパーを提供しています。収益性の向上に関心がある方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。

FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える

監修オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社エネルギーソリューション事業本部〈お役立ちコラム編集部〉

当編集部は、パワコンメーカーとして30年以上にわたり開発・製造・販売に携わってきたオムロンの経験をベースに、太陽光発電所オーナーの皆さまへ有意義な情報をタイムリーにお届けするための専門チームです。
特に低圧太陽光発電所に精通するメンバーで構成され、現場で寄せられるご相談や、定額貸出サービス「POWER CONTINUE」を通じて全国の発電所オーナー様と向き合うなかで蓄積した知見をもとに記事を制作しています。
2024年のコラム掲載開始から、パワコンの基礎知識や交換、出力制御、FIT終了後の運用まで、幅広いテーマで発信を続けています。