無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN(IPsec)接続設定例を教えてください。
対象機種 MR104DV
MR104DVのIPsec接続(IKE使用)の設定例
MR104DVでは、従来のVPN機能(IPsec)搭載機種の設定の難しさ、煩わしさを考慮し、一般のインターネットユーザーの方にも広く、簡単に設定しお使いいただけるよう価格を抑え、必要な機能を絞りリリースさせていただいております。以下の設定例はVPN(IPsec)接続によるネットワーク構築にあたりMR104DVを利用いただきます際に参考にしていただくためのものです。
なお設定例の内容にMR104DV、MR104FHの画面が表示されていますが、以下の手順によりその画面が表示いたします。
MR104DV
設定画面にログインし左フレームの「VPN」-「VPNポリシー」-「追加」ボタン-「セットアップ画面」ボタンを順にクリックいただき、「VPNポリシー画面」が表示されます。
MR104FH
設定画面にログインし、「高度な設定」-「VPN」-「IPsec」「編集」を順にクリックし「IPsecトンネリング設定」画面が表示されます。