無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BVシリーズ 保証サービス
BVシリーズは標準保証サービスと、保証期間の延長(最大10年)や保証範囲の広い無償保証期間延長サービスをご用意しています。
※BVシリーズに保守サービスメニューはございません。

*1 「製品寿命」は、「設計上の標準使用期間」と同義です。
*2 記載の保証内容と保証年数をご提供するには、ご愛用者登録が必要です。
*3 単年延長は、標準品、標準サービスパック(GL型式)、フルサービスパック(GM型式)によってご購入いただけるサービスが異なります。
BVシリーズ標準保証サービス
BVシリーズ標準モデルの保証期間は3年ですが、ご購入後1ヶ月以内に「ご愛用者登録」をしていただきますと、保証期間が5年に延長されます。
BVシリーズ無償保証期間延長サービス
「無償修理」を提供する無償保証サービス期間(通常3年。ご愛用者登録で5年)を延長するサービスです(最大ご購入から10年まで)。
標準保証サービスからの延長、無償保証期間延長サービスパック商品からの再延長が可能です。
保証範囲の異なる「無償保証期間延長標準サービスパック」と「無償保証期間延長フルサービスパック」もございます。