無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN(IPsec)接続設定例を教えてください。
対象機種 MR304DV
MR304DVのIPsec接続(IKE使用)の設定例
MR304DVでは、従来のVPN機能(IPsec)搭載機種の設定の難しさ、煩わしさを考慮し、一般のインターネットユーザーの方にも広く、お使いいただける仕様になっております。以下の設定例は、VPN(IPsec)接続によるネットワーク構築にあたりMR304DVを利用いただきます際に参考にしていただくためのものです。
1.MR304DV対向接続(片側動的IPの場合) | ブラウザ | コマンド |
2.MR304DV対向接続(両側固定IPの場合) | ブラウザ | コマンド |
3.MR304DV(固定IP)とMR104DV(動的IP)の接続 | ブラウザ | コマンド |
4.MR304DVとRTX1000の接続(両側固定IPの場合) | ブラウザ | コマンド |
5.MR304DV(動的IP)とRTX1000(固定IP)の接続 | ブラウザ | コマンド |
なお設定例の内容にMR304DVの画面が表示されていますが、以下の手順によりその画面が表示いたします。
MR304DV
設定画面にログインし左フレームの[→詳細設定]をクリックして詳細設定画面を表示し、「VPN(IPSec設定)」→「VPNポリシー」の順にクリックしてください。「VPNポリシー画面」が表示されます。