無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)
をIKEで接続する場合の設定例です。プロバイダーとの契約が東京側は、固定IP
アドレスで大阪側は、動的IPアドレスを使用しています。
・東京側 MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定 (固定IP)
・リモートゲートウェイアドレス 接続先(大阪)が動的IPアドレスなので「動的」をクリックします。
・方向 リモートゲートウェイアドレスで「動的」を選択すると「応答者」固定になります。
・ローカル認証 ローカル(東京)側は固定IPなので、IPアドレスで認証が可能です。
・リモートIDタイプ/ID リモート(大阪)側は動的IPなので、IPアドレスで認証が取れません。
よって名称で認証を行います。ここでは「omron」という名称で認証
を行います。
・交換モード リモートゲートウェイアドレスで「動的」を選択すると「アグレッシブモ
ード」固定になります。
・事前共有鍵 ここでは簡単に「123」と入力しておきます。
・大阪側 MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定 (動的IP)
・リモートゲートウェイアドレス 接続先(東京)が固定IPアドレスなので「固定」をクリックし、
接続先のIPアドレスを入力します。
・方向 ローカル(大阪)側は動的IPなので、「起動者」を選択します。
・ローカルIDタイプ/ID ローカル(大阪)側は動的IPなので、名称で認証を行う必要が
あります。ここでは接続先(東京)で登録した「omron」を入力します。
・リモートIDタイプ/ID リモート(東京)側は固定IPなので、IPアドレスで認証が可能です。
・交換モード 片側動的IPの場合、「アグレッシブモード」を選択します。