無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
「PowerAct Pro」Mac版Ver.4(Master Agent)を Mac OS X 10.7で使用する際の注意事項。
「PowerAct Pro」Mac版Ver.4(Master Agent)を Mac OS X 10.7で使用する場合に、次の設定変更が必要となる場合があります。
1. OS標準機能のプロファイルマネージャを「入」に設定している場合
PowerAct Proのインストール時に、HTTPポートを初期値の8080以外のポート番号に設定してください。
プロファイルマネージャが使用するポート番号の初期値が8080であるため、PowerAct Proの設定画面が表示できないなどの事象が発生する可能性があります。
2. OS標準のWebサービスを「入」に設定している場合
PowerAct Proのインストール時に、HTTPSポートを初期値の443以外のポート番号に設定してください。
WebサービスがHTTPS通信で使用するポート番号の初期値が443であるため、PowerAct Proの設定画面が表示できないなどの事象が発生する可能性があります。
インストール中に表示される「シャットダウンパラメータ」の画面で[通信設定]タブを選択し、ポートの変更を行ってください。