無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
電話がかかってくると、モデムが電話を取ってしまう。
対象機種 モデム全般
・FAX機器を同じ回線につないでいるときは"ATS0=0"(エンター)を入力してください。
・ワープロ、表計算などのソフトを使用しているときにFAX受信する可能性があるときは"ATS0=0"(エンター)を入力して自動着信を禁止してください。FAXソフトを起動すると、自動的にFAX受信が始まります。