BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. その他のモデム

FAQ


その他のモデム

1
モデムを海外で使用したいのですが、使用できますか。
2
専用線で使用できるモデムはありますか。
3
使用しているソフトの機種一覧に、使用モデムの型式がありませんが、何を選択したら良いですか。
4
初期化コマンドに何を入力すれば良いのですか。
5
Windows2000でパルス発信できません。
6
内線発信(0発信、9発信など)で接続できません。(データ通信、Fax通信)
7
通信しようとすると、「初期化に失敗」「モデムが応答しません」等のエラーメッセージが出て、モデムを認識できません。
8
ダイヤルアップネットワークで、「互換性のあるネットワークプロトコルを処理できません」とエラーメッセージが表示されます。
9
Windows95 ダイヤルアップネットワークで、38.4Kbps以上の通信ができません。(PC98シリーズパソコンの場合)
10
モデムへ接続するモジュラーケーブルを延長したいので、市販品を購入したい。どのような仕様のケーブルを購入すればいいですか。
11
ME3314Bの送出レベル変更方法が知りたい。
12
ME2814Bの送出レベル変更方法が知りたい。
13
MD96FB5Vの送出レベル変更方法が知りたい。
14
VCCI規格の何に適合していますか。
15
ME1414BIII/ME1414VBIII/ME2814BII での専用回線(2線式) 使用方法が知りたい。
16
ME5614USBのMTBF値が知りたい。
17
JRA PAT のコマンドは何を使用したらいいですか。
18
DDX-TPについて教えてください。
19
電話回線の種類がわからない。
20
ダイヤルしても「トルルル」という呼び出し音が聞こえない。
21
電話がかかってくると、モデムが電話を取ってしまう。
22
ダイヤルしても「プー」という音が聞こえない。
23
エラー676:回線が使用中です。または、電話回線はビジーです。と表示され、インターネットに接続できない。
24
エラー678:ダイヤル先のコンピュータが応答しません。もしくはリモートコンピュータが応答しませんでした。と表示され、インターネットに接続できない。
25
エラー691:ユーザー名またはパスワード、あるいはその両方が無効なためこのドメインにアクセスできませんでした。もしくは、ダイヤル先のコンピュータはダイヤルアップ接続を確立できませんでした。パスワードを確認してからやり直してください。と表示され、インターネットに接続できない。
26
ME5614USB、ME5614USBV
回線切断時にパソコンの画面がブルースクリーンのエラー表示になる。どうしたらいいのか。
27
1台のパソコンで複数のモデムを使いたい。
28
ボイスモデムはありますか。
29
ナンバーディスプレイ対応のモデムはありますか。
30
受信レベルは変更できますか。
31
MS-DOSで動作しますか。
32
ひかり電話やIP電話の回線で、モデムを使用できますか。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。