無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
MD96FB5Vの送出レベル変更方法が知りたい。
対象機種 MD96FB5V
MD96FB5Vの送出レベルは、本体のDIPスイッチから設定する方法と、ATコマンドから設定する方法と2種類あります。送出レベルは0〜-15dBmの範囲で変更が可能です。
【DIPスイッチからの設定方法】
送信レベル | SW3-7 | SE3-8 |
-16(dBm) | OFF | OFF |
-12 | OFF | ON |
-8 | ON | OFF |
-4 | ON | ON |
【ATコマンドからの設定方法】
「AT*Ln」 "n"は、設定する送出レベルの値を入力します。
"n"に4,8,12,16 を入力してください。