無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ME3314Bの送出レベル変更方法が知りたい。
対象機種 ME3314B
ME3314Bの送出レベルは、Sレジスタ「S39」で設定します。-10〜-15dBmの範囲内で設定可能です。「ATS39=**」と設定します。
"**"は、設定する送出レベルの値を入力します。入力できる値は、下記のとおりです。
** = 10(-15dBm) ; 最も低い値です。初期値はこの値に設定してあります。
9(-14dBm)
8(-13dBm)
7(-12dBm)
6(-11dBm)
5(-10dBm) ; 最も高い値です。