無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
内線発信(0発信、9発信など)で接続できません。(データ通信、FAX通信)
対象機種 モデム全機種
当社のモデムはNTTの電話回線と電気条件が異なる通信回線では、ご使用できません。PBX回線に直接接続して使用する場合、回線の電気条件がNTTの電話回線と同じでなければ動作しません。
[コントロールパネル]-[モデム]-[ダイヤルのプロパティ]の外線発信番号の市内と長距離の項目に 「0」(0発信の場合)の入力ができているかご確認下さい。
データ通信の場合
[コントロールパネル]-[モデム]-[プロパティ]-[接続]接続オプションの「トーンを待ってからダイヤルする」のチェックをはずして下さい。
また、[詳細設定]をクリックし「追加設定」欄に"x1"を入力し、[OK]で画面を閉じてください。
Microsoft FAXの場合
[受信トレイ]-[ツール]-[サービス]Microsoft FAXを選択し[プロパティ]-[モデム]使用するFAXモデムを選択し、[プロパティ]の中の電話の設定の「発信音が聞こえたらダイヤル」のチェックをはずして下さい。