無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
32Kbpsなら接続できるが、64Kbpsでは接続できない。
対象機種 ME64KTIN
まず、接続するアクセスポイントがPIAFS2.0に対応していることを確認してください。
詳しくはご加入のプロバイダにご確認ください。なお、アクセスポイントが64Kbpsに対応していてもパソコン上の設定が間違っていると64Kbpsでは接続できません。
設定方法につきましては、<通信速度の接続方法>をご覧ください。
また、NTTドコモをご利用の場合は、お使いのPHS機種が64Kbps通信に対応しているかご確認ください。機種が「6**」のように6から始まるものは64Kbps対応PHSです。「3**」のように3から始まるものは32Kbpsのみの対応で、64Kbpsには対応しておりません。