無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
通信速度(32K/64K)を切り替える方法はありますか。
対象機種 ME64KTIN
まず、接続するアクセスポイントがPIAFSに対応していることを確認してください。
PIAFSのバージョンによっても通信速度が変わります。32Kbpsで通信されるのであれば、
PIAFS1.0、 64Kbpsで通信されるのであれば、PIAFS2.0に対応しているアクセスポイントをお使いください。
(アクセスポイントにつきましては、ご加入のプロバイダへご確認ください。)
【NTTドコモをお使いの場合】
NTTドコモのPHSをご利用の場合は、ドコモ専用アクセスポイントを使用することもできます。
この場合、ご加入のプロバイダが「PIAFSネット」に対応していることをご確認ください。
アクセスポイントがPIAFSに対応しているようでしたら、以下をご参照の上、接続先設定を行ってください。
<Windows 98/98SE/Meの場合>
1.[マイコンピュータ] → [ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
(WindowsMeの場合は[コントロールパネル] → [ダイヤルアップネットワーク]の順にダブル
クリックしてください。
2.[接続先]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックします。
3. [市外局番とダイヤルのプロパティを使う]のチェックマークを外してください。
4. [電話番号]欄にPIAFS対応アクセスポイントと通信速度の切替コマンドを入力します。
・32Kbpsの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##13」
・64Kbpsの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##16」
例:アクセスポイント(123456)に64Kで通信する場合
[電話番号]欄に[123456##16]と入力します。
5. あとは[OK]で画面を閉じます。
<WindowsXP/2000の場合>
1.[コントロールパネル] → [ネットワークとダイヤルアップ接続](WindowsXPの場合は[ネット
ワーク接続])の順にダブルクリックしてください。
2.[接続先]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックします。
3. [ダイヤル情報を使う]のチェックマークを外してください。
4. [電話番号]欄にPIAFS対応アクセスポイントと通信速度の切替コマンドを入力します。
・32kbpsの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##13」
・64Kbpsの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##16」
例:アクセスポイント(123456)に64Kbpsで通信する場合
[電話番号]欄に[123456##16]と入力します。
5.あとは[OK]で画面を閉じます。