無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ファイナルファンタジー XI "プレイステーション 2"を行う場合、ルーターの設定は必要ですか。
対象機種 MR104F、MR104FH、MR104DV、MR104X、MR104XP、MA800R
インターネットへ接続できるようになっていれば本ルーターにはその他設定は必要ありません。なおPS2側の設定にて接続方法を選択する際に「イーサネット接続(ルーター・CATVモデムなどを使用)」を選択してください。