BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MR104F

FAQ


MR104F/MR104FNAV

その他

1
最大スループットを教えてください。
PPPoE(フレッツスクエア計測/FTP計測)
2
ADSLモデムやCATVモデムなど別途モデムが必要ですか。
3
ルーターのLAN側IPアドレスの初期値を教えてください。
4
PPPoEマルチセッションに対応してますか。
5
フレッツADSL接続によるグローバルIPを複数取得できるサービスに対応してますか。
6
固定グローバルIPアドレスはいくつ使用できますか。
7

12Mbps以上の速度のサービスで使用できますか

8
ステートフルパケットインスペクション(SPI)機能は、WAN--->LAN側方向あるいはLAN--->WAN側方向のパケットに対して有効になりますか。
9
ステートフルパケットインスペクション/DOS攻撃防御機能を使用するとスループットがどれだけダウンしますか。
10
DoS攻撃防御機能で検知/対応できるものを教えてください。
11
パケットフィルターはチェックを入れることでパケットデータをどのように処理しますか。
12
パケットフィルタリングの仕様を教えてください。
13
NetBIOSのフィルタリングはどうなっていますか。
14
[新規アプリケーション]に登録し、[接続指定先]から該当のパソコンを選択したが、アプリケーションを使用すると「ポートが開いていない」というメッセージが表示される。
15
Windows Messenger,MSN Messenger,Netmeetingの対応を教えてください。
16
VPN(仮想プライベートネットワーク)は動作しますか。
17
本ルーターのLAN側にPPTPサーバーがある場合にVPN(仮想プライベートネットワーク)のPPTP接続ができません(パススルーモード)
18
搭載しているCPUを教えてください。
19
LAN側のDHCPのリース時間を教えてください。
20
TELNETによる設定は可能ですか。
21
DDNS(ダイナミックDNS)を使用する場合、IPアドレスの自動更新はできますか。
22
DDNS(ダイナミックDNS)を使用する場合、どのDDNSサービスが利用できますか。
23
ローカルルータとして使用できますか。
NATをOFFにできますか。
24
リセット方法を教えてください。
25
マニュアル(取扱説明書)を失くしてしまいました。
26
ファームウエアをバージョンアップした後、設定画面が開かなくなりました。どうしたらいいですか。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。