無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows Messenger、MSN Messenger、Netmeetingの対応を教えてください。
対象機種 MR104F
Windows Messenger UPnP対応により「電話をかける」機能を除いて動作いたします。「ダウンロードコーナー」の「MR104F、MR104FNAVファームウエア」にてルーター本体のバージョンアップを行います。
MSN Messenger MSN Messenger Ver.4.6以降の方はWindows Messengerと同様です。Ver4.5以下の方はMSN
Messengerをバージョンアップ後に上記のWindows Messengerと同様にします。ただしPCがUPnPに対応できるWindows 98SE/MEに限ります。