無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
自動シャットダウン後、入力電源が復電したので、手動でコンピュータの電源スイッチを押してコンピュータを起動すると、UPSからの出力が停止し、コンピュータが停止する
【PowerAct Pro】
PowerAct Proは、次のようなシャットダウンシーケンスでシャットダウンを開始いたします。
UPSが停止する前に入力電源が復電してもUPSに接続されているコンピュータなどの機器の電源を手動で入れないでください。
UPSが停止する前に入力電源が復電しても一旦出力停止しいたします。
No | 名称 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 待機時間 | 入力電源異常(停電など)が発生し、設定した時間が経過するまでは「シャットダウン開始」は実行されません。 |
(2) | シャットダウン開始遅延 | 本設定は、ネットワーク経由でPowerAct Pro Master AgentとPowerAct Pro Slave Agentをインストールしているコンピュータを遅延してシャットダウンさせたい時に設定してください。 設定した時間が経過するまでは「(3)外部コマンド実行時間」は実行されません。 |
(3) | 外部コマンド実行時間 | 本設定は、外部コマンドを実行させたい時に設定してください。 設定された時間が経過するまでは「(4)シャットダウンに必要な時間」は実行されません。 |
(4) | シャットダウンに必要な時間 | OSを終了するのに必要な時間を設定してください。 |
UPSが停止する前に、UPSに接続されている機器の電源を入れないでください。UPSが停止する前に、接続機器の電源を入れると、UPS停止と同時に接続機器の電源が切れ、接続機器が故障する可能性があります。接続機器の電源は、UPSが起動した後に入れてください。
【Simple Shutdown Software】
Simple Shutdown Softwareは、次のようなシャットダウンシーケンスでシャットダウンを開始いたします。
UPSが停止する前に入力電源が復電してもUPSに接続されているコンピュータなどの機器の電源を手動で入れないでください。
UPSが停止する前に入力電源が復電しても一旦出力停止しいたします。
名称 | 説明 |
---|---|
待機時間 | 入力電源異常(停電など)が発生し、設定した時間が経過するまでは「シャットダウン開始」は実行されません。 |
外部コマンド実行時間 | 本設定は、外部コマンドを実行させたい時に設定してください。 設定された時間が経過するまでは「シャットダウンに必要な時間」は実行されません。 |
シャットダウンに必要な時間 | OSを終了するのに必要な時間を設定します。 |
UPSが停止する前に、UPSに接続されている機器の電源を入れないでください。UPSが停止する前に、接続機器の電源を入れると、UPS停止と同時に接続機器の電源が切れ、接続機器が故障する可能性があります。接続機器の電源は、UPSが起動した後に入れてください。