無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
エラー676:回線が使用中です。または、電話回線はビジーです。と表示され、インターネットに接続できない。
対象機種 モデム全般
・電話回線が混んでいませんか。アクセスポイントの回線の混雑が考えられます。アクセスポイントの番号を変更してみてください。
・お使いの電話回線の種類(トーン・パルス)は間違っていませんか。
・自動発信規制がかかっていませんか?話中の1つの電話番号への発信は3分間で2回以内に制限されます。最初の発信から3分待つか、別の電話番号へ発信してください。