無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
[PWR]ランプが点灯しない
対象機種 ME56PS2、ME56PS2V
・パソコンの電源が入っていること、およびパソコンとモデムがUSBケーブルで正しく接続されていることを確認してください。一度、ケーブルの両端を抜き、再度差し込みなおしてください。
・パソコン側のUSBポートが複数ある場合には別のUSBポートに差し込んでください。
・USBハブをご利用の場合には、USBハブを使用せずパソコンとモデムを直接接続するか、セルフパワー型のUSBハブを使用してください。
・上記確認後も[PWR]ランプが点灯しない場合、モデムが故障しています。
オムロン電子機器修理センタまで修理依頼をしてください。