無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
送出レベルの変更の仕方が知りたい。
対象機種 ME56PS2、ME56PS2V
ME56PS2の送出レベルは、Sレジスタ「S91」で設定します。-10〜-15dBmの範囲内で設定可能です。工場出荷時は-14dBmです。
[メインメニュー]画面-[設定]をクリック-[差込口1or2]を選択してクリック-[はい]をクリック-[手動設定を行う]をクリックします。
ネットワーク設定の中の「編集」を選択します。接続機器詳細設定画面が表示されます。
その中の「追加設定コマンド」に半角/大文字で入力してください。
-10dBmに設定する場合には、「S91=10」なので、以下のように入力します。
""空白ATS91=10空白OK空白"" 空白は、半角のスペースです。