BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. ME5614D/ME5614E>
  7. エラー630 モデムが正しく応答していません。またはコンピュータはモデムからの応答を受信しません。と表示され、インターネットに接続できない。

FAQ

エラー630 モデムが正しく応答していません。またはコンピュータはモデムからの応答を受信しません。と表示され、インターネットに接続できない。

対象機種 モデム全般

1.[スタート]-([設定])-[コントロールパネル]を開き、[モデム]もしくは
  [電話とモデムのオプション]を開きます。
2.Windows2000/XPの場合、[モデム]タブの[OMRON ME5614・・・]を
  クリックし、[プロパティ]をクリックします。[診断]タブから[モデムの照会]を
  クリックします。
 Windows 98/MEの場合、[検出結果]タブの中の[OMRON ME5614・・・]の
  左に表示されている[COM○]の字をクリックし[詳細(情報)]をクリックします。
3.コマンドの[ATI3もしくは4]の欄に[OMRON・・・]と表示されていることが確認
  できましたら[OK]をクリックし、デスクトップ画面に戻ります。[OMRON・・・]が
  表示されない場合には正しくモデムが動作していません。モデムの電源を切り、
  30秒ほどしてから再度電源をいれ、上記1〜3を再度お試しください。
  改善しない場合にはアンインストール(削除)後に再インストールをお願い
  致します。
4.[スタート]-[接続]-[接続用のダイヤルアップアイコン]を右クリックし[プロパティ]
  をクリックします。[接続方法(モデムの選択)]欄で、[OMRON ME5614・・・]
  だけが選択されていることを確認してください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。