無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
アンインストール(削除)方法 : WindowsXP
対象機種 ME5614CG2、ME5614CG、ME5614LG
1.[スタート]-[コントロールパネル]-[電話とモデムのオプション]を開き、一覧に[OMRON
ME5614・・・]もしくは[標準PCMCIAカードモデム]が表示されている場合は削除し、画面を閉じます。
2.[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を開き、[プログラムの追加と削除]を開きます。
3.「OMRON グローバルモデム」が表示されていれば選択し、[削除]をクリックし、続けて「OMRON Country
Selection」も表示されていれば削除します。画面を閉じます。
4[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]タブ-[デバイスマネージャ]を開いて下さい。
5. デバイスマネージャ上に「?」「!」「×」などのマークがついた、「OMRON〜」や「不明なデバイス」「その他のデバイス」の項目があったら、右クリックし、削除を選択して下さい。以上でアンインストール(削除)は完了です。