無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ターミナルモードからATコマンドを入力しても”AT”の文字が画面に表示されない。どうしたらいいですか。
対象機種 モデム全般
”AT”(エンター)と入力したときに、ラインモニタのDAランプが点滅するか調べてください。
・DAランプが点滅しているときは、”AT&F”(エンター)を入力してください。
・DAランプが点滅していないときは、DTEケーブルがきちんと接続されているか確認してください。
・パソコンの設定は非同期通信に設定してください。設定がわからない場合には、パソコンメーカにお問い合わせください。