無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
通信ソフトを起動しても、ラインモニタのERランプが点灯しない。どうしたらいいですか。
対象機種 モデム全般
通信ソフトの準備ができたことが正しくモデムに伝わるとERランプが点灯します。通信ソフトがモデムにER信号を出し、モデムはそれを受けてERランプを点灯させます。ERランプが消えたままでは、モデムは通信することができません。
・DTEケーブルが正しく接続されているか確かめてください。DOS/VパソコンはRS-232Cインタフェースが9ピンの形状です。プリンタインタフェースと間違えないようご注意ください。
・Macintoshをご利用の場合は、「Apple Talkを使用していないか」「ME5614がモデムポートに接続されているか」をご確認ください。
・付属のケーブル以外のものを使う場合は、ストレートタイプのケーブルを選んでください。