無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ダイアリングしない。
対象機種 MD24HS
端末側の通信ソフトの仕様がHDLC/BSCやEBCDIC/ASCIIの場合、ダイアリング時は違うフォーマットやキャラクターコードで動作する場合があります。よって本モデムのフロントパネル内の以下のDipスイッチを変更してください。ON,OFFの組み合わせでお試しください。
Dipスイッチ 2-1,2-2,4-2,4-7