BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. ME5614U2>
  7. ME5614U2をWindows2000にインストールしている途中、 「ファイルが必要(不明)上のファイル'ccport.sys'が必要です。ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK]をクリックしてください。」というメッセージが表示され、インストールができない。

FAQ

ME5614U2をWindows2000にインストールしている途中、 「ファイルが必要(不明)上のファイル'ccport.sys'が必要です。ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK]をクリックしてください。」というメッセージが表示され、インストールができない。

対象機種 ME5614U2

Windows 98SEまたはWindowsMe用のドライバがインストールされていると、発生する現象です。そのため、インストールされているドライバをアンインストールする必要があります。
以下の手順でドライバをアンインストールし、その後、再度インストールしてください。

 

《準備》
 1.CD-ROMをパソコンから取り出してください。
 2.ME5614U2とパソコンをUSBケーブルで接続してください。

 

《フォルダオプションの設定》
 1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->
  [フォルダオプション]の順に開いてください。
 2.[表示]タブをクリックして、画面を切り替えてください。
 3.[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを入れ、
  [適用]->[OK]の順にクリックしてください。

 

《デバイスの削除》
 1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順に開いてください。
 2.[ハードウェア]タブをクリックしてウィンドウを切り替えてください。
 3.[デバイスマネージャ]ボタンをクリックしてください。
 4.[USBコントローラ]、[その他のデバイス]、[モデム]に
  以下の項目があれば、項目名をマウスで右クリックし、
  削除してください。
  ・[USB Device]もしくは[ME5614U2]がついた名前のデバイス
 5.ウィンドウ右上の×をクリックし、ウィンドウを閉じてください。

 

《ファイルの削除》
 次の手順は、Windows2000がインストールされているドライブが
 Cドライブの場合の例です。
 Cドライブ以外の場合は、ドライブ名を読み替えてください。
 1.[スタート]->[検索]->[ファイルやフォルダ]の順で開いてください。
 2.[ファイルまたはフォルダの名前]に、以下のファイル名を
  1つずつ半角で入力し、3.から5.の操作を行ってください。
   CCPORT.SYS
   SCMCDC98.INF
  SCMUSB98.INF
  WDMMDMLD.VXD
 3.[探す場所]を以下の手順で指定してください。
 (1)[ローカルハードドライブ]右のボタンをクリックして、
 [参照]をクリックしてください。
 (2)[マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINNT]の
  順にクリックし、[OK]ボタンをクリックしてください。
  Windows95またはWindows 98からWindows2000にバージョンアップされている場合は、
   [WINNT]ではなく[Windows]をクリックして、お試しください。
 4.[検索開始]ボタンをクリックしてください。
 5.検索結果で表示されたファイルがあれば、削除(ごみ箱に移動)してください。

 

《oemファイルの削除》
 1.[ファイルまたはフォルダの名前]に、oem と入力してください。
2.[含まれる文字列]に、ME5614U2 と入力してください。
 3.[探す場所]は、《ファイルの削除》の3項と同じ方法で
  入力してください。
 4.[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行ってください。
5.[oemX.inf](Xには数字が入ります)というファイルが
  見つかったら手順6へ進んでください。
  ファイルが見つからない場合は、《アプリケーションの追加と削除》へ
  進んでください。
 6.[ファイルまたはフォルダの名前]に、oemX (例えば、oem4など)と
  入力してください。
7.[含まれる文字列]は、空欄にしてください。
8.[探す場所]は、《ファイルの削除》の3項と同じ方法で
  入力してください。
9.[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行ってください。
10.[oemX.inf]と[oemX.PNF]の2種類見つかります。
  この2つのファイルを削除してください。
   複数のファイルが見つかった場合は、見つかったファイルを全て
   削除してください。

 

《アプリケーションの追加と削除》
 1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[アプリケーションの追加と削除]
  の順で開いてください。
 2."OMRON"が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックし、
  削除してください。 表示がない場合は、手順3に進んでください。
 3.[アプリケーションの追加と削除]を閉じてください。

 

以上でアンインストールは終了です。
ME5614U2とパソコンをつなぐUSBケーブルを外し、パソコンを再起動してください。

 

再起動後、取扱説明書の「セットアップをする」の《Windows2000の場合》を
参照いただき、ドライバを再インストールしてください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。