無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
インストールしたらCOM1に認識したが、どうしたらよいのか。
対象機種 ME5614PCI
通信ポートCOM1にインストールされてしまった場合は、通常COM1は外付けモデムが認識されるポートですので、ドライバをいったん削除し、再インストールを行ってください。
1. 再インストールする前にお使いのパソコンのIRQの空きがあるかをご確認下さい。
確認方法は[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]-[パソコン]をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックしてください。[割り込み要求(IRQ)]にチェックを入れ、設定の中の番号に空いている番号があるかをご確認下さい。(ME5614PCIがIRQを1つ使うため、1つでも空きがないと正しくインストールされない可能性があります。)空きがない場合はIRQの空きを作り再インストールしてください。
2. また、PCIスロットが他にも空いていましたら、他のPCIスロットで正しく認識されるかをご確認下さい。