無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
接続スピードが遅い、ホームページの表示が遅い
対象機種 ME5614A/B
最大56Kbpsの高速通信を実現させるV90,X2方式では、従来の最大33.6kbpsのV.34方式に比べ回線側の影響を受けやすくなります。
(1)原因を切り分けするために、V.34方式の接続を行う。
[マイコンピュータ]-[ダイアルアップネットワーク]-接続先のアイコンを右クリック-[プロパティ]-[設定]-[接続]タブ-[詳細]-[追加設定]欄に下記コマンドを入力します。
<WindowsXP/2000の場合>
[スタート]-[コントロールパネル]-[電話とモデムのオプション]-[モデム]タブをクリックし、使用するモデムをクリック-[プロパティ]-[詳細]-[追加の初期化コマンド]欄に下記コマンドを入力します。
本体底面のラベルに明記されている製造番号の右横にV.90と明記されている場合、S32=98
明記されていない場合、S32=6
改善されれば、以下(2)をお試しください。
(2)上限速度設定
上記(1)の[追加設定]覧に"S32=98or6"の代わりに下記コマンドを入力します。
&N**
本体底面のラベルに明記されている製造番号の右横にV.90と明記されている場合、(**は18,19,20,21,22を入れ替えます)
明記されていない場合、(**は22,23,24,25,26,27,28,29,30,31を入れ替えます)
以上をお試しいただいてもなお改善されない場合は、ご使用の宅内配線に原因がある可能性があります。
原因を特定するために、以下をご確認ください。
・NTT回線−モデム間(宅内配線)での回線品質劣化
宅内配線内での品質劣化は、配線分岐によるものが大きいです。
たとえば1階/2階での分岐,各部屋毎の分岐,部屋内での分配器による分岐などがあります。
(1)接続機器からのノイズ
様々な配線の中で、電話,FAX,長距離電話系アダプター(LCRダプター等)が接続されているために、接続速度が遅くなることがあります。原因の切り分けはそれらの機器を外してみる。
(2)配線内劣化
分配配線内で、配線劣化しており、接続速度が遅くなる場合があります。
別のモジュラージャックにモデムを接続してみます。パソコンが容易に移動できない場合もあるかと思われますので、できればお試しください。
・PHONE端子に機器が接続されている場合
PHONE端子に電話やFAX等の機器が接続されている場合、これらの機器から影響を受ける場合があります。一度接続ケーブルを外してみてください。