無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ワイヤレスアダプタを増設した。設定はどうしたらよいか。
対象機種 MT128WU
増設するパソコンに「設定ソフト」のインストールを行います。
【設定用ソフトのインストール】
追加でご購入頂いた[MW640R]または[MW640U]に添付のCD-ROMを使用します。
2台のパソコンに、それぞれインストールして下さい。
1.MW640RまたはMW640Uに付属のCD-ROMをパソコンに挿入して下さい。
2.CD-ROMの画面が起動する場合には
右上の×印で閉じて下さい。
3.マイコンピューターをダブルクリックで開き、その中のCD-ROMドライブのアイコンを
右クリック->[開く]をクリックし、CD-ROMの中身を表示して下さい。
4.[setup.exe]のアイコンをダブルクリックして下さい。
5.開いた画面(ようこそという画面)で[次へ]をクリックして下さい。
6.[次へ]をクリックして下さい。
7.[次へ]をクリックして下さい。
8.[次へ]をクリックして下さい。
9.セットアップ完了画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックして下さい。
【Dipスイッチの設定】
あらかじめパソコンのパソコンの電源、ワイヤレスアダプタの電源を切っておいて下さい。
1.3台のMW640RまたはMW640Uを1箇所に集めて下さい。MW640RまたはMW640Uに
はまだ電源は入れないで下さい。
2.1台のMW640RまたはMW640Uを[親]に決めます。
パソコンに接続するMW640RまたはMW640Uを[親]にします。仮にMW640RS
㈰と呼びます。
3.MW640RS㈰のDipスイッチの[1]をONにして下さい。
4.パソコンとMW640RS㈰を添付のパソコン用ケーブルで
つなぎ、MW640RS㈰の電源を入れて下さい。
5.MW640RS㈰をつなげたパソコンの電源を入れて下さい。このパソコンを仮にパソコン
㈰と呼びます。 MW640RS㈰の電源ランプが点灯することを確認して下さい。
6.パソコン㈰が起動したら、以下の順で設定ソフトを起動して下さい。
[スタート]->[プログラム]->[VIAGGIOWireless]->[VIAGGIOWireless]
(WindowsXPの場合は[すべてのプログラム]です)
画面右下のタスクバーに、ワイヤレスアダプタの形のアイコンが表示されることを
ご確認下さい。
7.画面右下のワイヤレスアダプタの形のアイコンを右クリックし、[暗証番号設定]を
クリックして下さい。
8.[暗証番号設定]の画面で[暗証番号]の欄に12桁の暗証番号を入力し、[設定]
をクリックして下さい。
・暗証番号はお客様の任意の数字や記号を入力します。
・暗証番号には0〜9、a〜f、A〜Fを使用して下さい。
*、!、?などの記号は使用できません。
9.[暗証番号を設定しました]という画面を[OK]で閉じて下さい。
10.MW640RS㈰の約50センチ以内に他2台のMW640RSまたはMW640Uを置いて下さい。
仮にMW640RS㈪、㈫と呼びます。
11.MW640RS㈪、㈫のDipスイッチ[2][4][8]をONにして、電源を入れて下さい。
12.パソコン㈰の[暗証番号設定]画面で[転送]をクリックして下さい。
13.[ブロードキャストを行いました..]というメッセージが表示されたら[OK]をクリックし、
MW640RS㈪、㈫の[接続]ランプが消灯していることを確認して下さい。
14.[暗証番号設定]画面で[閉じる]をクリックして下さい。
15.MW640RS㈪をもう1台のパソコンに添付のパソコン用ケーブルで、MW640RS㈫を
MT128SDR3Wにターミナルアダプタ添付のケーブルで、それぞれ接続して下さい。
16.接続したら、MW640RS㈪、㈫の設定スイッチを変更します。
MW640RS㈪のDipスイッチ[2]をONに、MW640RS㈫のDipスイッチ[6]をONにして下さい。
【MT128SDR3Wのドライバのインストール】
既にMT128WUのセットで使用していたパソコンにはインストールは不要です。新たに増設
するパソコンのみにインストールをお願い致します。MT128WUに添付のCD-ROMをパソコン
に挿入し、ドライバのインストールを行ってください。