無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されず、インストールができない。
対象機種 MT128S-D/U
以下の操作をお試しください。
1.MT128S-D/Uの電源をONにして、USBケーブルでMT128S-D/Uとパソコンと接続します。
2.パソコンを起動します。
3.[スタート]-[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[システム]-
[デバイスマネージャー]の順に開きます。
・OMRON MT128S-DU ISDN Terminal Adapterの中の "OMRON MT128S-DU
ISDN
TA(WDM)"
・モデムの中の"OMRON MT128S-DU (同期64or128k)"
・"不明なデバイス""その他のデバイス"
・?や×がついているもの
がありましたら、削除してください。
4.[スタート]-[検索]-[ファイルやフォルダ]の順にクリックしてください。
・[名前]欄に、「¥windows¥inf」
・[含まれる文字列]欄に、「MT128S-DU」
・[探す場所]欄には、Windows 98の入っているドライブ(例:c)を選択し、
「サブフォルダも探す」にチェックしてください。
5.[検索開始]をクリックし、検索して表示されたファイルは、削除してください。
6.USBケーブルをパソコンから抜き、パソコンを再起動します。
7.デスクトップ画面になりましたら、USBケーブルをパソコンへ接続します。
これで「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されましたら、
「インストール手順書」を参照の上、インストールを行ってください。