無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
擬似着信転送の設定方法を知りたい。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128HR2PP/PG、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
擬似着信転送の設定方法です。
※NTTと「フレックスホンサービス(着信転送機能)」のご契約をしていなくてもご利用いただけます。
【設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定します。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. [共通]をクリックしてください。
3. 「付加サービス」欄を[擬似]にチェックマークをつけ、[設定]をクリックします。
4. [着信転送]をクリックしてください。
5. 「転送時のトーキ設定」を[擬似着信転送]を選択します。
6. 「転送先電話番号の登録」に転送先の電話番号を入力してください。
●契約者回線番号にかかってきた電話を転送させる場合->「契約者回線番号」欄の
設定を[転送する]にチェックマークを付け、転送先電話番号を入力します。
●電話Aポートに登録したダイアルイン番号にかかってきた電話を転送させる場合
->「電話Aポート」欄の設定を[転送する]にチェックマークを付け、転送先電話
番号を入力します。
●電話Bポートに登録したダイアルイン番号にかかってきた電話を転送させる場合
->「電話Bポート」欄の設定を[転送する]にチェックマークを付け、転送先電話
番号を入力します。
7. [設定]をクリックし、[終了]をクリックします。
8. 終了画面が表示されますので、「設定を保存して終了する」にチェックマークをつけ、
[終了]をクリックしてください。
【転送設定方法/転送解除方法】
実際に着信転送を設定/解除する方法は、以下のとおりです。
■転送設定方法(お出かけのとき)
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][7][*][1][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
(電話Aポートの場合は、[0][7][*][3][*][*]、電話Bポートの場合は、
[0][7][*][5][*][*]とボタンを押します。)
4. ターミナルアダプタ本体の[電源]ランプが点滅することを確認してください。
■転送解除方法(お帰りのとき)
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][7][*][2][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
(電話Aポートの場合は、[0][7][*][4][*][*]、電話Bポートの場合は、
[0][7][*][6][*][*]とボタンを押します。)
4. ターミナルアダプタ本体の[電源]ランプが点灯することを確認してください。