無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ナンバーディスプレイの設定方法を解除したい。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128HR、MT128HR2、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
ナンバーディスプレイの設定を解除する方法は、以下のとおりです。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。 -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [1][7][*][0][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. 電話機を接続しているポート(電話Aポートまたは電話Bポート)をクリックします。
3.「ナンバーディスプレイ」欄から「使用しない」を選択します。
4.「設定」をクリックします。
5.「終了」を選択し、設定を保存して終了します。