無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
初期化するには、どうしたらいいですか。
対象機種 MT128-NET/D
ターミナルアダプタを初期化する場合は、以下の操作を行ってください。
(ターミナルアダプタを初期化すると、設定されている内容がすべて消えます。
ご了承ください。)
1.MT128-NET/Dの電源を切ります。(乾電池が入っている場合は全部抜いてください。)
2.MT128-NET/D背面のTEL Bポートの下にある直径1mm程度の穴にクリップなど
先の固いもので"カチッ"と手応えあるまで差し込みます。
3.クリップを差し込んだまま、MT128-NET/Dの電源スイッチで、MT128-NET/Dの
電源を入れます。
すると、MT128-NET/D前面のランプが点滅を始めます。「D」のランプが11回
点滅した後で、すべてのランプが点灯します。
4.ここでも、まだクリップは差し込んだままです。この後、すべてのランプが
消灯します。(30秒くらいクリップを差しこんだままの状態にしてください。)
その後、MT128-NET/Dの電源を切ってください。
5.ここで、クリップを抜いてください。
6.再度、MT128-NET/Dの電源を入れます。
以上で、初期化が完了いたします。