無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ナンバーディスプレイの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128-NET/D
ナンバーディスプレイの設定方法です。
※NTTと「ナンバーディスプレイサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1.電話機の受話器を上げてください。
2.[フッキング][#][1]とボタンを押します。
3.続けて[3][2][1][5][#](TELBポートにナンバーディスプレイ電話機を接続している場合には、
[3][2][2][5][#]とボタンを押します。
4.電話機の受話器を下ろしてください。
【設定画面からの設定方法】
MT128-NET/Dの設定画面より設定する方法です。
1.設定画面を開いてください。WWWブラウザを起動し、アドレス欄に「192.168.0.1」を入力して<Enter>を押してください。
2.[詳細設定]をクリックしてください。
3.画面左側から[アナログポート設定]-[ポートごとの設定]を選択してください。
4.ナンバーディスプレイを使用する電話機が接続されているポートの[ポート接続機器]欄から[ナンバーディスプレイ機]を選択してください。
5.[設定]をクリックし、画面を閉じてください。