無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
電話機が1台しかないので、空いているポートは呼び出さないようにしたい時の設定方法を教えてください。
対象機種 MT128B-D
電話機が1台しかない場合、TELAポートまたはBポートのどちらかに接続してください。
その後、以下の設定を行ってください。
<Aポートに電話機を接続した場合>
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「アナログ通信」タブをクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「Aポートを呼出す」を選択して下さい。
4.「閉じる」をクリックします。
5. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。
<Bポートに電話機を接続した場合>
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「アナログ通信」タブをクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「Bポートを呼出す」を選択して下さい。
4.「閉じる」をクリックします。
5. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。
以上の設定を行うことによって、電話がかかってきた場合には、
電話機が接続されているポートのみを呼び出します。
電話機を増やされて、上記の設定を解除したい場合(電話がかかってきたら、
両方のポートを鳴らす設定)は、以下の操作を行ってください。
<設定を解除する場合>
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「アナログ通信」タブをクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「両方のポートを呼出す」を選択して下さい。
4.「閉じる」をクリックします。
5. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。