無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
「UCH」ランプが点滅して、電話が使えない。
対象機種 MT128B-D
ISDN工事は、終了していますか。終了していない場合には、「UCH」ランプの点滅は起こります。終了している場合には、以下の点をご確認ください。
・本体背面に「UREV」スイッチがあります。このスイッチを今と逆の方向に切り替えてください。
・本体の電源コンセントを一度抜いて、30秒ほどおいてから再度差しなおしてください。
・壁から本体背面の「ULINE」に繋がっていますモジュラーケーブルを他のモジュラーケーブルに変えてみてください。
以上でも改善しない場合には、本体の故障が考えられます。
オムロン電子機器修理センタまで修理依頼をしてください。