無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ターミナルアダプタを初期化するには、どうしたらいいですか。
対象機種 MT128B2-D
ターミナルアダプタを初期化する場合は、以下の操作を行ってください。
(ターミナルアダプタを初期化すると、設定されている内容がすべて消えます。ご了承ください。)
接続されている電話機のボタンを使って行います。
1. TELポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][5][*][0][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
(本体の液晶には、「コウジョウセッテイニ モドシマシタ」と5秒間表示されます。
4. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
5. 受話器を下ろします。
以上で、初期化が完了です。