無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsMeにインストールすると、「OMRON USB Serial Port」に「!」がついてしまう。
対象機種 MT128WU、MW640U
以下の手順をお試し下さい。
1.「コントロールパネル」-「フォルダオプション」をダブルクリックします。
2. [すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックします。
3.「スタート」-「検索」-「ファイルやフォルダ」をクリックします。
4. 以下の項目を入力して検索します。
ファイル名 :空欄(何も入力しないでください。)
含まれる文字列:omron
探す場所 :c:¥windows
5.「SER2PL.SYS」「SER2PL.INF」が検索されましたら、「削除」してください。
6. 削除できましたら、USBケーブルを抜き差しし、再度インストールを行ってください。