無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
複数台のパソコンをワイヤレスで接続し、インターネットに接続したいのですが、どのようにすればよいですか。
対象機種 MT128WR、MT128WU、MT128WR2
増設するパソコンの接続方法によって選択できます。
パソコンをRS-232Cで接続する場合:MW640R
パソコンをUSBで接続する場合 :MW640U
現在お持ちのワイヤレスアダプタセットMT128WR/MT128WR2/MT128WUやターミナルアダプタに上記のワイヤレスアダプタを別途ご購入いただくことによって、複数台のパソコンで無線の通信が行えます。
(パソコンは、最大5台まで接続できますが、通信できるのは1台のみです。)