無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
インターネット接続中に、電話が使えない。
対象機種 ターミナルアダプタ全般
128Kbpsの通信速度でインターネットに接続されていることが考えられます。
これには、以下のどちらかの方法で解決できます。必要に応じ、設定してください。
【解決方法1:プロバイダの接続先の接続速度が64Kbpssの場合】
64Kbpsのドライバをインストールしていただき、お使いになるドライバを128Kbpsのものから64Kbpsのものに変更して下さい。なお、接続先が64Kbpsの場合は、64Kbpsのドライバをお使いいただく必要があります。変更方法は、以下をご参照ください。
<Windowsの場合>
1.「マイコンピュータ」→「ダイヤルアップネットワーク」の順にクリックします。
2.接続先のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3.「接続の方法」欄に指定されているドライバを「OMRON MT128S*** (同期128K)」から「OMRON MT128S*** (同期64K)」へ変更し、その後すべて「OK」をクリックします。
ここで同期64Kのドライバを選択できない場合は、新たにインストールしてから変更してください。
<Macintoshの場合>
1.アップルメニュー → コントロールパネル → モデムの順にクリックします。
2.「モデム」欄に入力されているドライバを、「OMRON MT128S*** (128K)」から「OMRON MT128S*** (64K)」へ変更し、クローズボックスをクリックします。
ここで(64K)を選択できない場合はCD-ROMより64KのCCLファイルをコピーしてから変更してください。
【解決方法2:プロバイダの接続先の接続速度が128Kbpsの場合】
ターミナルアダプタの「リソースBOD」という機能を使います。リソースBODは、ターミナルアダプタに添付している簡単設定ユーティリティを使って設定します。
詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をご参照ください。
なお、リソースBODを使うには、別途NTTと「通話中着信通知あり」というご契約をする必要があります。事前に、NTTへお問い合わせください。