無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
キョクセイカクニンと表示が出て電話が繋がらない。
対象機種 MT128B2-D
以下の手順でINS回線極性切り替えスイッチ(UREV)を変更してください。
1.MT128B2-Dの電源を切ります。(ACコードをコンセントから抜きます)
*乾電池をご利用の場合は抜いてください。
2. MT128B2-DのU-LINEコネクタに接続しているINS64回線のモジュラーケーブルを抜きます。
3. MT128B2-DのINS回線極性切り替えスイッチ(UREV)を変更します。現在上側にスイッチがあれば下側、下側であれば上側にしてください。
4. MT128B2-DのU-LINEコネクタにINS64回線のモジュラーケーブルを差し込みます。
5. MT128B2-Dの電源をONします。(ACコードをコンセントに差し込みます。)