無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
擬似キャッチホンの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128B2-D
擬似キャッチホン設定方法です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい-> ツー音がします。
(A/B両ポートに電話機を接続されている場合は、どちらかの電話機より設定を行ってください。)
2. [*][1][2][8]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][6][*][3][*][*]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ音がします。
(液晶画面に「フカサービスON」と5秒間表示されます)
4. [#][*][#]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. メニューバーの「設定」から「アナログ通信」をクリックします。
3.「付加サービス設定」欄から「擬似付加サービス」を選択します。
4.「閉じる」をクリックします。
5. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。