BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128B2-D>
  7. iナンバーの設定方法を知りたい。

FAQ

iナンバーの設定方法を知りたい。

対象機種 MT128B2-D

iナンバーを使用するには、まず本体のバージョンアップを行ってください。
→ バージョンアップについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタへお問い合わせください。

契約者回線番号をTELAポートに、iナンバーをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「iナンバーサービス」のご契約が必要です。
※iナンバーを使用するには、本体のバージョンアップが必要です。<こちら>から
 ファームウェアをダウンロードし、本体のバージョンアップを行ってください。

 

設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。

 

【電話機からの設定方法】
 接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。

 

1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [2][1][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [2][2][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
5. [2][3][*][2][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
6. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
7. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
8. 受話器を下ろします。
9. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい
-> ツー音がします。
10. [*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
11. [1][0][*][iナンバーの番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ・ツ音がします。
(iナンバーの番号は市外局番から入力して下さい)
12. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
13. 受話器を下ろします。
 

【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
 パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。

1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. メニューバーの「設定」から「アナログ通信」をクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「両方のポートを呼出す」を選択します。
4.「各ポートの電話番号の登録」欄の「アナログAポート」のアドレス欄に契約者回線番号を、「アナログBポート」のアドレス欄にiナンバーを市外局番から半角で「-」なしで入力して下さい。
5.「閉じる」をクリックします。
6. メニューバーの「ファイル」から「ターミナルモード」を選択して下さい。
7. ターミナルモードの画面に以下のコマンドを入力します。
    at$i=1 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
    at$i11 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
    at$i22 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
8. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。