BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. ターミナルアダプタ共通>
  7. NTTフレッツ・ISDNに対応しているか。

FAQ

NTTフレッツ・ISDNに対応しているか。

対象機種 ターミナルアダプタ全機種

NTTフレッツ・ISDNでの動作確認状況を掲載しました。
詳しくは以下をご覧ください。

NTT「フレッツ・ISDN」の対応状況については、以下をご覧ください。

【ルータおよびターミナルアダプタの
   NTTフレッツ・ISDN(IP接続サービス)動作確認】

機種 対応状況
MT128SDR3
MT128SDU3 ◎(注3)
MT128WR2
MT128WU
MT128HR2
MT128WR

MT128HR

◎(注1)

MT128-NET/D ◎(注2)
MT128S-D/R、MT128S-D/R(V)、MT128S-D/R(W)
MT128S-D/U㈼、MT128S-D/U㈼(S) ◎(注3)
MT128S-D/U、MT128S-D/U(S) ○(注4)
MT128B2−D
MT128B−D
FW6420DSU、FW6420、FW6410

                                ◎: 対応可能      ○:一部対応不可     ×: 対応不可   

(注1) ファームウェアのバージョンがVer1.00またはVer1.42の場合は、Ver1.43にバージョンアップしてください。
         バージョンアップをせず、LANで接続する場合、「CHAP」方式のみの対応となります。
(注2) LANで接続し、プロバイダの認証方式が「PAP」方式の場合、MT128−NET/Dの認証方式の設定を「PAP」固定にしてください。
(注3)フレッツ・ISDNでMacintoshをお使いの方は、リモートアクセスより接続する事ができません。Free PPPからの接続となります。Free PPPはフリーソフトです。
        各自準備ください。設定方法は、ご契約されているプロバイダへご確認ください。
(注4)Macintoshをご使用の方で、プロバイダの認証方式が「PAP」方式の場合は、FreePPPソフトを利用しても接続できません。

 

設定の際は次の点にご注意下さい。

 

・プロバイダのユーザIDをフルドメインで入力する。
 例:(Niftyの場合)ABC12345@nifty.com
@以降も入力します。->~~~~~~~~~~~~~

・アクセスポイントの電話番号をフレッツISDN用の番号に変更する。
 →1861492 (全国統一番号)[半角入力です。] 
 (WindowsMe/98/95の場合は、「□市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェックを外します。)

・ターミナルアダプターの通信速度を「同期64K」に設定する。

 確認方法は[マイコンピュータ]-[ダイヤルアップネットワーク]を開き、接続用のアイコンを右クリックしてプロパティを開きます。
 接続方法で[例:OMRON MT128SDR3(同期64K)]が選択してください。

 

また、設定方法は以下をご覧ください。

接続ID(または接続アカウント)、接続パスワード、接続先の電話番号を変えてください。

  現在の設定 フレッツISDNのときの設定
接続ID
アカウント
omr0001(例) omr0001@omron.ne.jp(例)
接続パスワード omron(例) omron(変更ありません)
電話番号 プロバイダのアクセスポイント 1861492

※詳しくはご契約のプロバイダの資料とNTTの資料をご参照ください。

これらを変更しても接続できない場合は、以下の設定を行ってください。

 

1.[マイコンピュータ]→[ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
2.[接続先のアイコン]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
3.[市外局番とダイヤルのプロパティを使う]のチェックボックスのチェックを外します。
4.[OK]を何度かクリックし、デスクトップの画面に戻ってください。
5.ターミナルアダプタ用の簡単設定ユーティリティを起動します。
  起動方法はターミナルアダプタの取扱説明書をご参照ください。
6.起動したら、[データポート]をクリックします。
7.[電話番号]欄に、ターミナルアダプタに接続したISDN回線の電話番号をハイフン(−)をつけずに、入力します。
  (例)ターミナルアダプタに接続したISDN回線の電話番号が、01−2345−6789の場合は、0123456789と入力します。
(注)ここで入力する番号は、NTTから通知された接続先の電話番号ではありません。

8.[切断タイマ]を"0"分に変更します。
9.[設定]または[閉じる]をクリックします。すると、簡単設定ユーティリティの初期画面に戻ります。
10.[終了]をクリックし、保存して終了します。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。