無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
au.netの設定方法(WindowsXP用)
対象機種 ME6414KTIV、ME6414KTI
WindowsXP「au.net」の設定方法は、以下のとおりです。
1.まず、別紙のWindowsXPインストール手順をご覧頂き、ドライバのインストールを行ってください。
2.インストールが終りましたら、[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を開いてください。
3.[新しい接続を作成する]をクリックします。
4.[次へ]をクリックします。[インターネットに接続する]にチェックマークを付け[次へ]をクリックします。
5.[接続を手動でセットアップする]にチェックマークを付け[次へ]をクリックします。
6.[ダイヤルアップモデムを使用して接続する]にチェックマークを付け[次へ]をクリックします。
7.「ISP名」欄に任意の名前を入力します。(例:OMRON)入力したら[次へ]をクリックします。
8.「電話番号」欄に「9999」と入力し、[次へ]をクリックします。
9.「ユーザ名」欄には、「au@au-net.ne.jp」と入力し、「パスワード」「パスワードの確認入力」欄には、「au」と入力します。[次へ]をクリックします。
10.完了画面になりますので、完了をクリックしてください。
11.接続用アイコンをダブルクリックし[プロパティ]をクリックします。「ネットワーク」タブをクリックし、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をダブルクリックしてください。
12.[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックマークをつけ、「優先DNS」には「210.196.3.183」、「代替DNS」には「210.141.112.163」を入力し[OK]をクリックしてください。
このとき、CdmaOneの設定は、「Packet」にしておきます。
接続用アイコンをダブルクリックし、[ダイヤル]をクリックして接続をしてください。