無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPにME64KTIDをインストール中、「〜ファイルが見つからない」または「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 ME64KTIDV、ME64KTID
以下の手順で、ドライバをアンインストール後再インストールを行ってください。
ME64KTIDをパソコンに接続して以下の手順でお進み下さい。
1. [スタート]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
2.「表示」タブをクリックして、画面を切り替えて下さい。
3.「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れ
[適用]->[OK]の順にボタンをクリックして下さい。
《デバイスの削除》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順に開いて下さい。
2.「ハードウェア」タブをクリックしてウィンドウを切り替えて下さい。
3. [デバイスマネージャ]をクリックして下さい。
4.「USBコントローラ」->「その他のデバイス」->
「モデム」に以下があれば右クリックし削除して下さい。
「USB Device」もしくは「ME64KTID」が付いた名前のデバイス
5. ウィンドウ右の×ボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。
《ファイルの削除》
WindowsXPをインストールしているドライブをCドライブとしてご説明します。
1. [スタート]->[検索]をクリックします。
[何を検索しますか?]では、[ファイルとフォルダすべて]をクリックして下さい。
2-1.「探す場所」を以下の手順で指定して下さい。
-2.「ローカルハードドライブ」右クリックして「参照」をクリックして下さい。
-3. [マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINDOWS]の順にダブルクリックして、
[OK]をクリックして下さい。
3.「ファイルに含まれる単語または句」に、下記のファイルを半角で記入して[検索]を
クリックして下さい。
[検索]で表示されたファイルを削除 (ごみ箱に移動) して下さい。
SCPDCOM.vxd
SCPDM.inf
SCPDU.inf
scpduist.exe
del64ktD.ini
Scpd.inf
Scpd2.inf
Scpddl.sys
Scpdu.sys
SCUninst.exe
4. 次に上記2.の「ファイル名のすべてまたは一部」の欄を空欄にして下さい。
5.「ファイルに含まれる単語または句」に、「OMRON」と半角で入力して下さい。
6.「探す場所」の変更をします。
[マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINDOWS]->[INF]の順にクリックして、
[OK]をクリックして下さい。
7. [検索]をクリックし、検索結果で表示されたファイルのうち、以下のものがあれば
削除(ごみ箱に移動)して下さい。
oem*.inf (*は数字が入ります)
Layout.inf が出ましたら削除して下さい。
8.「ファイル」->「閉じる」をクリックして、閉じて下さい。
《プログラムの追加と削除》
1. [スタート]->[コントロールパネル]->[プログラムの追加と削除]の順で開いて下さい。
2.「ME64KTID」が付いた名前のものがある場合は、[変更と削除]をクリックして下さい。
(表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じて下さい)
3. [OK]ボタンをクリックして下さい。
4. 電源切断は「いいえ」をクリックして下さい。
5. [プログラムの追加と削除]を閉じて下さい。
パソコンに接続されているME64KTIDをUSBコネクタから抜いて下さい。
デスクトップの画面になりましたらME64KTIDをパソコンに接続して下さい。
新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。
ドライバはWindows2000用のCD-ROMを利用します。
CD-ROMがない場合は、当ホームページよりダウンロードした
Windows2000用ドライバを利用してインストールを行います。
インストール手順は製品に添付のWindowsXP手順書
または、当ホームページよりダウンロード頂きましたWindowsXPインストール手順を
ご参照頂き、インストールを行ってください。